こんにちはチーム、
私はS32K144 EVB を使用しており 、PEマイクロデバッガ(組み込みOpenSDA)を使用してサンプルアプリケーション(hello_world_s32k118)を実行して、EVBに問題がないか確認しようとしました。物事がうまくいかず、次のようなエラーが発生しました。
できるだけ早く解決策を提供してください
そのリンクはもう参照していますか?
どのステップが期待に応えられていないか教えてください。
詳しく教えていただきませんので、この問題を解決するお手伝いはできません。
Hello Worldコード
どのサンプルコードをデバイスにロードしましたか?CSEcに何かありますか?
デバイスを固定しましたか?(FSEC(エフセック)SEC=セキュア)
P&E Recovery Utility はマイコンを停止 させない の?運用中にどのような問題が発生したのか教えてください。
申し訳ありませんが、コピーミスです。S32K144例を実行しました。
Hi
S32K144EVBを使用しているのに、なぜサンプルアプリケーション(hello_world_s32k118)を実行したいのですか?今後、S32K144例を実行してください。
私はたまたま別の顧客と同様の問題について話し合っていましたので、以下を参照してください:상태입니다のS32K144 EVB Red led 계속。
よろしくお願いいたします
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
手記:
- この記事があなたの疑問に答えたら、「正解をマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!
- 最後の投稿から7週間スレッドをフォローしていますが、その後の返信は無視されます
新しいスレッドを開き、後で関連する質問がある場合は、閉じたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------