1862640_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1862640_ja-JP

1862640_ja-JP

PT2001 Vboost LS7 Gが動かなくなる

dram2.binと目標電圧が高いと、常にオンになってしまうので、電圧と電流の両方のスイッチングポイントを減らし、電流を流さないようにしました。ドキュメントは不明ですが、電圧レベルは常に有効であり、目標値は20Vオフ18Vオン、1Aオフ0.5Aオンだと思います。図6に注意してください。存在しないD_LS7を示していますが、なぜアンダースコアに侵されているのですか?ハイフンやマイナスよりも安全ですか?DLS7またはLS7Dに問題があるのは誰ですか?

ソレノイドコントローラー日時:PT2001 Vboost LS7 Gが動かなくなる

なぜかはわかりませんが、これらのリクエストを書くことは本当に役に立ちます。20Voff 18Von、2Aoff 1Aon、...... に改訂現在動作します。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 10:24 PM
Updated by: