1860578_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1860578_ja-JP

1860578_ja-JP

KW45 アプリケーションのコードサイズを理解する

Hello,

アプリケーションコードのサイズを知りたいです。

MCUXpresso では、出力コンソールに 174012 (170 バイト) が表示されます。

しかし、これにBLEスタックが含まれているかどうかはわかりませんか?kw45b41_nbu_ble_1_9_12_3.sb3 ?

はいの場合、各パーツサイズを知る方法。

ガイドはありますか?

よろしくお願いいたします。

MSMです。

Re:KW45アプリケーションのコードサイズを理解するお返事ありがとうございます。
よろしく。
MSMです。
Re:KW45アプリケーションのコードサイズを理解する

MSMさん、こんにちは。


お元気でいらっしゃいますか。


アプリケーション・コード・サイズは、IDEに表示されるサイズです。


注意すべき重要なことは、nbu.sb3 が NBU コアに負荷をかけているということです。


「KW45B41Z評価キット入門」を確認することをお勧めします。NXPセミコンダクターズ


よろしくお願いします。

Ricardo

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 12:18 PM
Updated by: