こんにちは、皆さん
現在、i.MX8MPプラットフォームを使用しており、入力/プルアップモードでGPIOピンをコンフィギュレーションする際に問題が発生しました。シナリオを次に示します。
私のドライバーの 1 つでは、プローブ フェーズ中にピンが出力モードで使用され、その後入力モードに戻ります。しかし、このプロセスの後、ピンは構成を失い、プルアップ モードではなくなったことがわかりました。
DTBは次のとおりです。
gt928@5d {
[...]
pincrtl-0 = <&pinctrl_ts>;
gt928,irq-gpios = <&gpio1 6 GPIO_PULL_UP>;
};
pinctrl_ts: tsgrp {
fsl,pins = <
MX8MP_IOMUXC_GPIO1_IO06__GPIO1_IO06 0x146 /* 0x146 == pull up, drive strength = 6 */
MX8MP_IOMUXC_SD1_DATA4__GPIO2_IO06 0xd6
>;
};参照用の呼び出し履歴を次に示します。
[ 14.630895] gpio_do_set_config+0x24/0x74
[ 14.630905] gpio_set_config_with_argument+0x38/0x44
[ 14.630911] gpio_set_bias+0x84/0xa4
[ 14.643448] gpiod_direction_input+0x198/0x1ac
[ 14.647892] goodix_irq_direction_input+0x40/0xa4 [goodix]
[ 14.653388] goodix_ts_probe+0x3fc/0x5c8 [goodix]
さらに調査すると、set_config機能が実装されていないことに気付きました(gpiolib.c次のチェックを行います)。
gpio_do_set_config(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset, unsigned long config) {
{
if (!gc->set_config)
return -ENOTSUPP;
[...]
}gc->set_config = pca953x_gpio_set_config;
or
gc->set_config = ep93xx_gpio_set_config;あなたの助けをよろしくお願いいたします!
よろしくお願いいたします
アレクサンドル
これが私の問題を解決した方法です。
私の調査結果に基づくと、タッチスクリーンノードの下に<&pinctrl_ts>を配置すると、ピン機能が正しく適用されません。
&i2c3 {
clock-frequency = <400000>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3>,<&pinctrl_ts>;
status = "okay";
ov5640_0: ov5640_mipi@3c {
status = "disabled";
};
gt928@5d {
compatible = "goodix,gt928";
reg = <0x5d>;
pincrtl-names = "default";
pincrtl-0 = <&pinctrl_ts>;
interrupt-parent = <&gpio1>;
interrupts = <6 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
gt928,irq-gpios = <&gpio1 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
gt928,reset-gpios = <&gpio2 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
touchscreen-inverted-x;
status = "okay";
};
};
[...]
&iomuxc {
pinctrl_ts: tsgrp {
fsl,pins = <
MX8MP_IOMUXC_GPIO1_IO06__GPIO1_IO06 0x146 /* 0x146 == pull up, drive strength = 6 */
MX8MP_IOMUXC_SD1_DATA4__GPIO2_IO06 0xd6
>;
};
};
しかし、&i2c3ノードに移動すると、ピンは正しく構成されています。
お時間をいただきありがとうございました!
こんにちは@alexandreMarquis
gpio iomux 値は、gpio ドライバー プローブの前に imx_pmx_set で書き込まれているため、gpio ドライバーでset_config機能を使用する必要はありません。imx_pinctrl_probe
gpio ioエキスパンダードライバーの場合、プルアップ/ダウンを設定する別のドライバーがないため、この機能が必要です。
よろしくお願いいたします。
志明