S32K344:内部フラッシュに書き込む方法は?
アルゴリズム/ステップ/コード例/説明は何ですか?
AUTOSARを使用しないコード例を提供できますか?
コンパイル前 - *.mexファイルを開き、「コードを更新」します。PIN SDKファイルが欠落している問題を修正します。
「Siul2_Port_Ip_Defines.h」を見つけました-見逃しています。
このファイルを別のプロジェクトからコピーした後 - 実行できます。