1859729_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1859729_ja-JP

1859729_ja-JP

コンパイル失敗 SDK_32XX_4.0.0

Hi,

S32K344で新規プロジェクトを作成するとき、コンパイル作業

しかし、PINを構成してコードを更新すると、コンパイルに失敗しました

ディレクトリプラットフォームのインストールは\NXP \ S32 \ S32DS \ software \ PlatformSDK_S32XX_4_0_0\RTD \ですBase_TS_T40D11M40I0R0


しかし、メッセージは

D:/NXP/S32/S32DS/software/PlatformSDK_S32K3/RTD/BaseNXP_TS_T40D34M40I0R0/include/OsIf_Internal.h:45:10:致命的なエラー:OsIf_Cfg.h:該当するファイルやディレクトリはありません

コンパイルするとき


Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

パッケージを再インストールしましたが、問題は解決しました



Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

Hi@monk_65

1つのS32 DSに複数のRTDバージョンをインストールしていますか?

同じS32 DSに異なるRTDバージョンをインストールすると、同様のエラーが発生します。

これは、前にお伝えしたことと多少似ています。

可能であれば、IDEをアンインストールして再インストールし、インストールディレクトリ内のすべてのファイルを削除することを忘れないでください。

Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

update_code.PNG


しかし、ペリフェラル、コンポーネントビュー、およびOsif構成がないため、このファイルを追加できません


周辺機器ツールをクリックすると、「周辺機器ツールは有効になっていますが、選択したプロセッサをサポートしていません」と表示されます


Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

OSを生成していないためです。peripheral>>OS>>generalの生成ボタンを押します。そして、プロジェクトを更新します

Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

Hi@monk_65

Senlent_0-1715827113600.png



Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

IはS32拡張機能とアップデートを含むパッケージを再インストールしました

RTD S32K3_S32M27X 4.0.0.202404020208 com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X.root.feature.feature.group NXPセミコンダクターズ株式会社

RTD S32K3XX 4.0.0.202404020208 com.nxp.RTD.S32K3XX.root.feature.feature.group NXPセミコンダクターズ株式会社

S32K3xx開発パッケージ3.5.8.202311290134 com.nxp.s32ds.s32k3.dev.feature.feature.group NXP

S32プラットフォーム用S32デザインスタジオ3.5.11.202403280939 com.nxp.s32ds.platform.ide.feature.feature.group NXP

FREERTOS S32K3_S32M27X 4.0.0.202312180411 com.nxp.FREERTOS.S32K3_S32M27X.root.4.0.0.feature.feature.group NXPセミコンダクターズ株式会社

guide_started_s32k_3xxでプロジェクトを作成し、コンパイルはOKです

しかし、PINを構成しようとしましたが、エラーが発生しました



D:/NXP/S32DS.3.5/S32DS/software/PlatformSDK_S32K3/RTD/BaseNXP_TS_T40D34M40I0R0/include/OsIf_Internal.h:45:10:致命的なエラー:OsIf_Cfg.h:該当するファイルやディレクトリはありません

このファイルがプロジェクト内にない理由がわかりません

「manager SDKコンポーネント」を使用する場合

「OS」パッケージを選択しましたが、プロジェクト内のOSに関連するファイルがあります





Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

Hi@monk_65

このプロジェクトはS32DSから来ていますか?

1つのS32 DSに複数のRTDバージョンをインストールしていますか?

同じS32 DSに異なるRTDバージョンをインストールすると、同様のエラーが発生します。

RTDのバージョンごとに別々のS32 DSをインストールしてください。

Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

S32K344のデモプロジェクトからきちんと始めましたか?ご確認ください

Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

Capture.PNGCapture1.PNG


ありがとうございます。

詳細については、ここでペリフェラルを選択したときのメッセージを参照してください

私の構成はS32K344ですが、なぜ互換性がないのですか?


Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

Hi@monk_65

S32 DSからサンプルプロジェクトを開いてみて、問題がまだ存在するかどうかテストしてください。

「はい」の場合は、RTD のインストールに問題がある可能性があります

そうでない場合は、プロジェクトを確認し、2 つのプロジェクトの違いを比較します。

Re:コンパイル失敗SDK_32XX_4.0.0

OSコードを生成していないようです。周辺機器の設定で確認し、OS>Generateで[Generate Configuration]ボタンを確認してください。それを押してから、コードを更新します

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:08 AM
更新人: