1859512_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1859512_ja-JP

1859512_ja-JP

i.MX8MP MPUとMCU間のSPI通信

こんにちは、マイコンを使用してセンサデータを読み取る予定であり、このデータをi.MX8MPを搭載したカスタムボードで活用する予定です。データはSPIを介してMCUから i.MX に転送されます。私の質問は、i.MX のM7コアを使用してデータを受信し、カスタムディストリビューションのユーザーアプリケーション内で処理する必要があるか、それともAコアと直接SPI通信を処理する必要があるかということです。統合が簡単で、レイテンシを短縮する方法はどれですか?

Re:i.MX8MP MPUとMCU間のSPI通信

rpmsg を使用してレイテンシが発生し、m7 は共有メモリにデータを書き込み (必要な時間)、次に MU を使用して A コア (必要な時間) に通知し、次に A コアが共有メモリからデータを読み出します (必要な時間)。では、低レイテンシが必要なため、AコアSPIから直接データを受信してみてはいかがでしょうか

Re:i.MX8MP MPUとMCU間のSPI通信

ユーザー空間で使用する受信データを解析するドライバーを作成する必要があります。この目的に関する提案はありますか、または制限はありますか?また、m7コアを使用し、rpmsgを介してユーザー空間のセンサーデータを使用することが悪い考えであるのはなぜですか?

ありがとうございます!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 03:24 PM
更新者: