こんにちはチーム、
NFC USBドングルに送信されたデータを取得する方法があるかどうかを知りたいです。現在、#define CARDEMU_SUPPORT を有効にすることで「C」の例を正常に実行しました。ドングルへの書き込みとドングルからの読み取りの両方が可能です。ただし、書き込みプロセス中に、ライターから送信されたデータ レコードをアプリケーションがキャプチャする方法を探しています。この件に関するご支援をいただければ幸いです。
私が使用している特定のドングルはここにあります: https://www.mikroe.com/nfc-usb-dongle
PN7150 NFC USBドングルを使用して、携帯電話と通信しようとしています。サンプルパッケージSW4335で提供されているNXP-NCI_Windows_example.exeを実行しました。アプリケーションが正常に起動し、コマンドプロンプトが表示されます。
デバイスの検出を待機しています 電話をドングルに近づけると、ドングルが正常に検出され、次のメッセージが表示されます: LISTEN MODE: Activated from remote Reader --- NDEF Record sent T直後に 、次のメッセージが表示されます: READER DISCONNECTED
最初はこれがドライバーの問題ではないかと疑っていましたが、ドキュメントによると、ドライバーは必要ありません。この動作を複数のラップトップと電話でテストしましたが、問題は解決しません。
NDEFレコードが送信された後にリーダーが切断される理由を理解するのを手伝ってもらえますか?参考のために、コマンドプロンプトからのログを添付しました
解決