我已经收到了S32K3X4EVB-T172。
问题 1 :当我尝试安装 S32DS 3.5.9 时,我无法通过SW32_S32DS_3.5.9_D2312.zip安装S32K3xx 开发包,仅显示S32 Design Studio 平台包和S32 Design Studio 平台工具包。
打开关于 S32 平台的 S32 设计工作室对话框(菜单 → 帮助 → 关于 S32 平台的 S32 设计工作室)显示以下内容:
面向 S32 平台的 S32 设计工作室
版本:3.5
版本号:231219(更新 9)
问题 2 :我已经在步骤“2.4获取运行时调试工具”,但我无法在S32DS 扩展和更新对话框(菜单 → 帮助 → S32DS 扩展和更新)上安装“FreeMASTER 串行通信驱动程序版本 1.3.0”。
错误信息如下:
操作详情 正在安装的软件:com.nxp.s32ds.s32k3.sdk.freemaster.feature.feature.group 1.3.0.202312191400缺少要求:com.nxp.s32ds.s32k3.sdk.freemaster.feature.feature.group 1.3.0.202312191400 需要“org.eclipse.equinox.p2.iu;com.nxp.s32ds.s32k3.dev.feature.feature.group 1.0.0”但找不到。
安装详情:
软件包:适用于 Arm 嵌入式处理器 12.1 Build 1702 的 GDB 客户端;版本:1702;构建 ID:202309251304
软件包:S32 Design Studio 平台软件包;版本:3.5.9;版本号:202312191958
软件包:S32K3 RTD AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0;版本:3.0.0;版本号:202303311831
软件包:S32K3.P01 RTD AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0;版本:3.0.0;版本号:202304031555
软件包:GNU ARM PEMicro 接口调试支持;版本:5.1.7;版本号:202112141853
软件包:S32 Design Studio 平台工具包;版本:3.5.9;版本号:202312191958
软件包:NXP GCC for Arm Embedded Processors Build 1620;版本:1620;版本号:202005201521
软件包:S32 Design Studio Debugger Core;版本:3.5.9;版本号:202312191723
我已经安装了FreeMASTER 1.3.0 RTM (FMASTERSW32.exe),之后我从 SW32K3xx_S32DS_3.5.0_D2303.zip 安装了 S32K3xx 开发包(从以前的版本 S32DS 3.5.3 上传)。