1856959_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1856959_ja-JP

1856959_ja-JP

MBDT S32k358 が S32k 設定ツールに構成がありません

こんにちは、私は現在、BMUがコントローラーとしてs32k358を持っている800V BMSを使用しています。ハードウェアボード設定をS32k358-Q172としてhvbmu2_read_s32ctの例をフラッシュしようとしたとき、外部構成ツール(S32k構成ツール)のBCC MCC33775Aに関連する構成が欠落していることがわかりました。具体的には、「trascation descriptor」がありません。しかし、ハードウェアボードの設定がS32k358-Q172というbcc_775a構成を見つけることができました。

このような構成ブロックを毎年追加しようとしましたが、成功しませんでした

問題は、s32k358 に外部 BCC モジュールに関連する設定がないのはなぜですか。また、サポートされていない場合は、S32k設定ツールを使用してs32k358に手動で追加するにはどうすればよいですか?または、どうすればBCC_775aとコミュニケーションをとることができますか?

ありがとうございます。

サンプル・モデルRe:MBDT S32k358がS32k構成ツールに構成がありません

こんにちは、提案された解決策をありがとう。BMSのMBDTをダウンロードしていないことに気づきました。

しかし、私はBMSツールボックスからブロックで版を作るのに苦労しています。外部構成ツールを開くのに失敗し、次に印刷されるエラー メッセージが matlab コンソールに出力されます。S32k358 ボード設定のトランザクション記述子コンフィギュレーションがまだありません。

"open_config_tool(0行目)の失敗:インデックスが配列要素の数を超えています。インデックスは 0 を超えてはなりません。

両方のツールボックスをインストールして再インストールしようとしましたが、役に立ちませんでした。なぜそれが起こっているのかわかりません。このエラーにつながる何かがあるのでしょうか?感謝。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 03:34 PM
更新者: