阅读 IMX8MPRM 文档,我发现有 6 个可用的 GPT。
第 12 章描述了 GPT,并说它有两个输入 GPT_CAPTURE1 和 GPT_CAPTURE2,可用于触发定时器计数器的捕获。
在第 8 章“芯片 IO 和 Pinmux”中,我只能找到 2 个名为 GPT1_CAPTURE1 和 GPT1_CAPTURE2 的捕获输入。
这是否意味着在 6 个 GPT 中,只有 GPT1 具有使用捕获功能的能力?
感谢并致意
是的,对。