TSIを構成するためにs08開発ボードに取り組んでいます。evkボードのサンプルコードをダウンロードし、タッチセンス入力を取得して、ボード上のRBG LEDのステータスを変更しようとしました。うまく行きません。また、アプリケーションノートAN4431も確認しました。入力を取得するためにハードウェアトリガーを試しました。誰かが私にこれについての洞察を与えることができますか?
こんにちは @Itzzamna_Supp、
返信ありがとうございます。サンプルコードを編集しました。s08pt60_evk_board.c でサンプルコードのファイルで、著者は Touchpad_Init() 関数内の TSI_Init() 関数にコメントを追加しました。その機能を呼び出して試してみましたが、開発ボードのタッチパッドが動作しません。
なるほど。私の理解では、この S08PT60 EVK の Web サイトにあるサンプル コードは、加速度計と RGB LED のサンプル アプリケーション用です。したがって、ボードを移動するとLEDの色が変わるはずです。また、これは、このコードがタッチセンス入力用ではなく、すでにコードを検証し、タッチセンスポートが設定されていないことを意味します。さらに、TSIもこのサンプルコードに含まれていないため、TSIとタッチセンス入力が機能しない理由である可能性があります。
このMCU用に新しいプロジェクトを作成するか、サンプルコードを編集してTSIおよびタッチセンス入力を正しく設定する必要がある場合があります。
はい、私が試したのと同じサンプルコードです。