1854025_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1854025_ja-JP

1854025_ja-JP

Serial Downloader実行時のFlexSPI構成は?

i.MX RT1021 で eFuse を serialNOR フラッシュ (BOOT_CFG1[7:4] = 0) から起動するように設定し、Serial Downloader モードで実行していて、JTAG デバッガでブレークインした場合、接続されている Serial NOR Flash デバイスの内容を flexSPI で表示できますか。

つまりbootROM シリアル ダウンロード アプリケーションは、フラッシュにアクセスするために flexSPI を正しく設定していますか?

FlexSPI/MCR0レジスタ(@0x402a8000)を読み取ると、次のように表示されます0xffff80c2

これにより、MCR0[MDIS]ビット= 1になり、flexSPIインターフェース全体が無効になります。私は(JTAGデバッガを介して)[MDIS]ビットをまったくクリアできません。

メモリは0x60000000(フラッシュの開始)に読み取って意味不明な読み取りをします。ただし、MCUExpresso GUI フラッシュ ツールは、そこに FCFB ブロックが書き込まれ、検証されます。



i.MXRT 102倍Re:シリアルダウンローダー実行中のFlexSPI構成?

Deigoさん、ありがとうございました。また、Kinetisブートローダイメージとそれを使用するホストPCのblhostアプリケーションも見つけることができました。sdphostを使用すると、ブートローダーイメージをMCU RAMにアップロードし、MCUがシリアルダウンロードモードにあるときにそれを使用して周囲を見回すことができました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 03:46 PM
Updated by: