大家好,
我正在尝试在 LPTI 定时器或 LPTMR0 定时器上设置中断。
两个计时器都运行正常(结束计数标志将被结算),但
无法获取中断。
我使用的是S32K118评估板和S32DS IDE。
有人能帮帮我吗?
先行致谢。
您还可以通过安装“S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exe”来获取中断示例。
HI
请参考 S32DS v3.4 的 S32K1 SDK 4.0.3 中的 LPIT 和 LPTMR 中断示例。
lpit lptmr 中断 S32K1 SDK RTM 4.0.3.png
此致,
罗宾
-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------