こんにちは、皆さん。
LPTIタイマーまたはLPTMR0タイマーに割り込みを設定しようとしています。
両方のタイマーは正しく動作しています(終了カウントフラグは安定します)が
割り込みを取得する方法がない。
評価ボードとS32DS IDEを使ってS32K118っています。
どなたか助けていただけますか?
よろしくお願いいたします。
「S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exe」をインストールすることで割り込みの例も入手できます。
ハイ
S32DS v3.4のS32K1 SDK 4.0.3にあるLPITおよびLPTMR割り込みの例を参照してください。
lpit lptmr interrupt S32K1 SDK RTM 4.0.3.png
よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています
もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------