1853402_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1853402_ja-JP

1853402_ja-JP

LPDDR4 ストレステストは 3 つの周波数ポイントで失敗しますが、1 つの最高周波数ポイントで合格します

みなさん

私は現在、RAM-Stresstest用のSOC、RAM、およびソフトウェアの次の組み合わせを使用したボードの立ち上げに取り組んでいます。

- i.MX 8M Plus (1600MHz) + Micron LPDDR4 4GB (MT53D1024M32D4DS)

- DDR Stresstest "mscale_ddr_tool_v3.21"

私はNXP RPA Excelシートを使用して、対応する「.ds」ファイルを生成しましたStresstestプログラム用。

問題は次のとおりです。

テストの単一周波数として2000 MHzを選択すると、温度変動下でもストレステストがスムーズかつエラーなく実行されるのはなぜですか。ただし、同じパラメータセットを選択したときに失敗し、3つの周波数ポイントが有効になっているのはなぜですか。その場合、デフォルトの 200 MHz と 50 MHz もテストされます。

これは特に奇妙なことで、テスト対象の最初の周波数ポイントは2000MHzであり、2000MHZの周波数ポイントが使用される「memcpy SSN armv8_x32テスト」の最初の反復でテストはすぐに失敗する(?!?!)。

まとめ:

1)RPAシートの 同じパラメータセット が、最も高く、最もレイアウト/時間的に重要な周波数のみをテストするときには完璧に機能し、追加のはるかに低い周波数のテストポイント のみを有効にすると 失敗するのはなぜですか?


どんな助けでも大歓迎です

ご挨拶

Niko







i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe:LPDDR4ストレステストは3つの周波数ポイントで失敗しますが、1つの周波数で合格しますが、最も頻度が高い

Hello @Manuel_Salas ,

今は動いています!エルゴ私はうまくやっています、そしてあなたもそうすることを願っています:)

解決策は確かにテストツールの変更でした。

ありがとうございました!


Niko

Re:LPDDR4ストレステストは3つの周波数ポイントで失敗しますが、1つの周波数で合格しますが、最も頻度が高い

こんにちは@NikJur 

お元気でいらっしゃることを願っています。


もう一度やり直してもらえますか、代わりに Configツール またはmscaleツールを使用してくださいか?


Config Tools V15は私にとってうまく機能します。また、セクション4のコンフィグツールのユーザーガイドでは、DDRツールの使用方法について説明しています。


よろしくお願いいたします。


Salas.

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:39 AM
更新者: