Hi,
GMAC サブシステム RM として表示されている GMAC0 ポートは、TSN 時刻同期 (802.1AS-Rev) をサポートしています。S32G製品概要(1枚目の写真)に示されているPFE_MACポートも同様です。したがって、これらのポートは 802.1AS-2020 をサポートしていますか。1AS-REVと1AS-2020(2枚目の写真)には、ちょっとした違いがあるようです。
お返事をお待ちしております。
頑張ってください
Hello, @Toooong
フィードバックをいただきありがとうございます。
802.1AS-REV には複数のドメインが含まれているため、GMAC はハードウェアの観点から仕様をサポートできますが、この機能は GMAC でサポートできると思います。
よろしくお願いいたします。
チェンイン
Hi chenyin,
ご返信ありがとうございます。
前述のように、GMac ポートは 802.1AS-Rev プロトコルをサポートしています。Gmacは時間同期のマルチドメイン機能 をサポートしていますか?
お返事をお待ちしております。
頑張ってください。
ご質問ありがとうございます。
最新のS32G2RMとGMACSUBSYSRMによると、時刻同期規格は802.1AS-2020ではなくIEEE 802.1AS-revです。
よろしくお願いいたします。
チェンイン