i.MX8シリーズ・プロセッサ・プラットフォームを検討している学生として、私は自分のアプリケーションに適したRAMを選択するという課題に直面しています。@jan_spurekのRAMセレクションガイドを参考にした結果、i.MX8Nanoの設計にはMT53E1G32D2FW-046(1Gx32)4GBモジュールを決定しました。このRAMの選択を検証したり、互換性がない場合にRAMの選択について考慮すべき主要な側面と仕様に関するガイダンスを提供していただければ幸いです。
こんにちはラジャナンド、
その場合、このRAMはIMX8PLUS設計に適しているはずです。RAMはLPDDR4またはLPDDR4 / LPDDR4Xである必要があるとおっしゃいました。しかし、LPDDR4Xだけではありません。
はい、その通りです。
では、この RAM は条件を満たしていると思いますが、デザインを適切に機能させるために他に考慮すべきことはありますか?
はい、i.MX8MNanoの場合のDRAMバス幅の注意点があります。デザインに関するその他の考慮事項については、『ハードウェア開発者ガイド』を参照してください。
よろしくお願いいたします。
Jan
@jan_spurekありがとうございます
その場合、このRAMはIMX8PLUS設計に適しているはずです。RAMはLPDDR4またはLPDDR4 / LPDDR4Xである必要があるとおっしゃいました。しかし、LPDDR4Xだけではありません。
では、この RAM は条件を満たしていると思いますが、デザインを適切に機能させるために他に考慮すべきことはありますか?
こんにちはラジャナンド、
ご質問ありがとうございます。互換性をより詳細に確認できるように、選択したメモリデバイスのそれぞれのデータシートを添付してください。
入手可能な情報から、選択したデバイスには32ビット幅のデータバスがあり、i.MX8MNanoには16ビットDRAMデータバスしかないように見えます。LPDDR4の場合、32ビット幅のデバイスは2つの独立した16ビットチャネルで構成され、そのうちの1つしか使用できないため、これは大きな機能上の問題ではありません。ただし、その密度の半分にしかアクセスできないため、4GBのうち2GBしか利用できません。この理由から、16ビットLPDDR4デバイスを探す方が実用的に見えます。
よろしくお願いいたします。
Jan