MCXN947のデータシートとリファレンスマニュアルには、coolflux BSP32プロセッサが記載されています。このプロセッサはDSP処理に適しているようです。しかし、このプロセッサをプログラムする方法に関するドキュメントや例は見つかりません。何か存在しますか?
私は現在、NXPの担当者と連絡を取り合っており、彼らはCoolFluxソフトウェアをコンパイルするための公開ツールがないと私に通知しました。したがって、MCUxpresso IDEは現在、MCXN947でのCoolfluxプロセッサの使用をサポートしていないと言っても過言ではありません。
これに関する詳細については、このページのお問い合わせボタンを使用してください:COOLFLUX-DSP-BSP |NXPセミコンダクターズ
よろしくお願いいたします
オマル
私の質問は、 MCXN947リファレンスマニュアルの第18章に記載されているpowerquadプロセッサに関するものではありませんでした。私の質問は、同じリファレンスマニュアルの第21章に記載されているcoolfluxプロセッサについてです。私は powerquad を使用して、サンプルコードを使用してさまざまなサイズの FFT を実行しました。パワークワッドはそのようにプログラムできないことを私は知っています。以下に示すMCXN947リファレンスマニュアルのブロック図であるcoolfluxプロセッサのプログラミングについて知りたいです。
あなたの回答から、MCUexpresso IDEはMCXN947上のcoolfluxプロセッサの使用またはプログラミングをサポートしていないようですが、それは正しいですか?
SDK をビルドするときは、すべてのミドルウェアが選択されていることを確認してください。SDK を IDE にインポートするには、次のビデオに従ってください: MCU Tech Minutes |NXPセミコンダクターズ
例は、接頭辞 powerquad の下にあります。
PowerQuad自体はプログラム可能なプログラムを独立して実行できないため、プロセッサではなく、コプロセッシングインターフェイスを介してアクセスできる単なるコアクセラレーションモジュールであり、特定の数学関連機能のみを加速できます。
よろしくお願いいたします
オマル
こんにちは
お元気でいらっしゃいますように。このコアクセラレータの使用方法に関するいくつかの例は、SDK にあります。ようこそ |MCUXpresso SDK ビルダー (nxp.com)
よろしくお願いいたします
オマル