1848850_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1848850_ja-JP

1848850_ja-JP

LPC804 IAP_ReadUniqueIDでスタックまたはクラッシュする

LPC804の一意のIDを読み取ろうとしていますが、以前は機能していたと思いますが、今ではUIDにアクセスできなくなりました。


次の関数は、プロセス全体を停止し、続行しないようにします。デバッガでは、IAP_ReadUniqueIDが実行されていることがわかりますが(成功していないかもしれませんが)、ステータスチェックのブレークポイントに達することはありません。


    uint32_t UIDValue = 0x00;
    status_t UIDStatus = kStatus_Fail;
    //  Read the UID
    UIDStatus = IAP_ReadUniqueID(&UIDValue);
    
    // Return when failed
    if(UIDStatus != kStatus_Success) return;
    
    // insert UID into message
    data[3] = (uint8_t)((UIDValue >> (8 * 3)) & 0xFF);
    data[4] = (uint8_t)((UIDValue >> (8 * 2)) & 0xFF);
    data[5] = (uint8_t)((UIDValue >> (8 * 1)) & 0xFF);
    data[6] = (uint8_t)(UIDValue & 0xFF);



以前は動作していたと思うので、フラッシュメモリが空になったりリセットされたりしたのでしょうか?それは何でしょうか、または何を確認できますか?

日時:LPC804スタックまたはIAP_ReadUniqueIDでクラッシュ

IAP_ReadUniqueID() は 128 ビット (4 x 32 ビット値) へのポインタを想定しています。

これは、IAP_ReadUniqeID() に足を踏み入れるとわかります。

32ビットへのポインタのみを渡しているため、メモリは上書きされます。それを修正すれば、うまくいくはずです。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:03 PM
Updated by: