もともとLS1043A CPUで作ったPCBを使って、LS1046A CPUを育てようとしています。LS1043A DDR ピンの BGA マップでは、LS1046A に同等のものが含まれていますが、レーンにはスワップがあります。
ボード名:LS1043 LS1046
レーン番号:0 8(ECC)
1 3
2 2
3 1
CodeWarrior IDE の DDR コンポーネントの設定を変更して、32 ビット バスのピン配置の変更を表す方法はありますか?
Hello @jvfausto
あなたの質問について:
CodeWarrior IDE の DDR コンポーネントの設定を変更して、32 ビット バスのピン配置の変更を表す方法はありますか?
特定の構成については、構成が 0 から 7 に設定されているため、Codewarrior DDR コンポーネントの "DQ マッピング コントローラー ピン" で使用可能な構成を見つけることができます。
参考にした画像をケースに添付してください。
良い日をお過ごしください。
BR,
ヘクター・ビジャルエル
Hello @jvfausto
この投稿があなたを元気に見つけてくれることを願っています、
このメールは、ケースの受領を確認したことをお知らせするものです。
私はこのケースの解決策に取り組み続けています。
そのプロセスについては、随時お知らせします。
良い日をお過ごしください。