こんにちは、友人たち、
ホストOS、Linux、およびWindows用のSDKを生成しましたが、WindowsまたはLinuxのmcuxpressoにインストールできませんでした。
それは私に、それがMCUXPRESSOバージョンのために生成されていないことを私に伝えます。
何かアイデアはありますか?
最良
ラルフ
このリンクの下で、最初に説明した問題の最適な解決策を見つけることができます。
ちなみに、MCUxpressoをインストールしたLinuxホストでは、Linuxをホストとして選択した状態でSDKをアーカイブとしてインストールすることはできず、.tar.gzファイルが生成され、LinuxでSDKアーカイブをインポートする際にMCUxpressoが固定の.zipフィルタしか提供しません。 したがって、生成時にホストとして選択できるのは Windows のみです (黄色で強調表示)。SDK が両方のツールチェーン (IAR と gcc) をサポートするように選択 (赤で表示) されている場合でも、サポートされているツールチェーンが使用できないと報告されます。 自分でインストールする必要がありますか? この場合、UbuntuのCortex-M7の正しいものはどれですか?
いいえ、古いSDKバージョンを生成しました:SDK_2_14_0_MIMX8ML8xxxKZ
SDKウィンドウ内でアーカイブをインポートしようとしても、エラーが発生します。エラーメッセージは私に伝えます:
eclipse.buildId=不明
java.version = 17.0.7
java.vendor=エクリプス養子縁組
BootLoader 定数: OS=linux, ARCH=x86_64, WS=gtk, NL=de_DE
コマンドライン引数: -os linux -ws gtk -arch x86_64com.nxp.mcuxpresso.datamodels.generic
エラー
2024年4月25日(木)13:42:19 CEST
SDK 'SDK_2.x_MIMX8ML8xxxKZ' には、MCUXpresso IDE 互換ツールチェーンは含まれていません。
com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.providers.SDKManifestProvider.addToMap(SDKManifestProvider.java:984)で
at com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.providers.SDKManifestProvider$2.visitFile(SDKManifestProvider.java:715)
com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.providers.SDKManifestProvider$2.visitFile(SDKManifestProvider.java:1)で
java.base/java.nio.file.Files.walkFileTree(Files.java:2811)にて
java.base/java.nio.file.Files.walkFileTree(Files.java:2882)にて
com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.providers.SDKManifestProvider.refresh(SDKManifestProvider.java:681)で
com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.SDKChipVendorDatabase.refresh(SDKChipVendorDatabase.java:855)で
at com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.ui.views.SDKView.doDBRefresh(SDKView.java:2041)
com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.ui.jobs.SDKImportJob.run(SDKImportJob.java:124)で
org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)で
SDK ビルダーには次のように表示されます (黄色で強調表示されています)。
ありがとうHarvey021
しかし、ご覧のとおり、今では
SDKはプロジェクトエクスプローラ内にあり、インストールされているSDKの下にはありませんか?!これは正しいですか?
よろしくお願いします。
ラルフ