1846530_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1846530_ja-JP

1846530_ja-JP

FREEMASTER 3.1 value error(MBDT)

私はS32K3XX freemasterの例を使用しています(ターゲットボードはS32K312です)

MBDTのfreemasterの例は、マイクロコントローラーに正常にコンパイルできます

ただし、変数の値は変更されません

写真はFreeMasterの設定です。

何が問題になっているのか確認するのを手伝ってください。

微信图片_20240414112714.png微信图片_20240414112813.png7123f6a98e640990e2a48c731a69656.png7dcc8b4e5329b1b6b968d606b681915.pngd555d87f1b2194c55e0f3fa03f37f3c.pngb5e5a28262b8f63bde2d413ecb2428b.png

Re: FREEMASTER 3.1 value error(MBDT)

返信ありがとうございます、シリアルポート.@を使用してfreemasterで成功を収めましたIrina_Costachescu

Re: FREEMASTER 3.1 value error(MBDT)

Hello @jackie_YYY 

FreeMASTERプロジェクト内では、実行中のターゲットアプリケーションに接続するためにシリアル通信を使用する必要があります。

以下の記事(リンク)をご確認ください。S32K3 の MBDT で FreeMASTER を使用する方法、ブロック機能の詳細、動作モード、およびプロジェクト内の変数を検査する方法のデモ例について説明します。

これが役立つかどうか教えてください、

Irina

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:21 AM
Updated by: