コミュニティメンバーの皆さん、こんにちは。
私たちは、Segger J Link Liteバージョンを介してELFファイルを使用してS32K146で独自のハードウェアボードをフラッシュしました。ファイルが添付されています。
さて、私は別のSWで別の motファイルを フラッシュしようとしていましたが、チップをプログラムすることはできません。チップ全体を消去しようともしましたが 、「CPUを停止できませんでした」というエラーが表示されます。
(ボードを流れる消費電流は約です。0.6A、デジタル出力が1つだけ構成されている場合。約 20 の IO と 20 の CAN メッセージを持つ他の SW では、消費電流は通常 0.13A です。
Segger-jlink SWツールまたはその他のSWを使用してチップを消去できる他の方法はありますか?
また 、s32k146 プロジェクト用に S32DS から .hex/.bin ファイル を生成できますか?
@Julián_AragónMサポートしてくれてありがとう、それは私が現在.hex / .binファイル生成を作成する際に直面している問題を解決するのに本当に役立ちます。
@Julián_AragónMあなたが参照した手動プログラミングを使用してチップからデータを消去しようとしましたが、Erase ChipをクリックしてもCPUに接続されていません。「CPUを停止できません」のようなメッセージをスローしています。
チップを消去する他の方法を参照してください。
ありがとうございます
Coding_Torque-SDRSの