1845639_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1845639_ja-JP

1845639_ja-JP

IVOR1 IRQは、SPC5746R割り込みをトリガーすることによって発生します。

私は現在SPC5746RMMT5チップを使用しており、電源用のS32 DSでeTPU set2をデバッグするときにIVOR1_IRQ割り込みを入力します。
TG機能は今のところ問題なく動作していますが、クランクキャプチャ割り込みを設定すると、IVOR1_IRQ割り込みがトリガーされます。
MCSRが正しく設定されていないか確認してください。

JiandongDing_0-1712887009832.png

どうすれば修正できますか?

Re: IVOR1 IRQ は、SPC5746R が割り込みをトリガーすることによって引き起こされます。

ありがとうございました。あなたは私のためにこの問題を解決しました!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:16 PM
Updated by: