1845189_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1845189_ja-JP

1845189_ja-JP

NXP DDRツールの誤解を招くLPDDR4サイズ

こんにちはNXPチーム、こんにちはフォーラム、

私たちは、8Gを備えたカスタムaddapted iMX3mqベースのボードを持っており、文句なしで実行されています。

LPDDRメモリのため 廃止に伴い、LPDDR-Memoryを変更しました。

現在のLPDDRはMT53B768M32D4NQ-062です。

新しいLPDDRはMT53E768M32D2ZW-46です。

https://www.farnell.com/datasheets/4000640.pdf 

DDR-StressTest を再実行して、新しい LPDDR の正しいパラメーターを構成します

MT53E768M32D2_Micon_diagramm.png

新しいLPDDRサイズは、24Gbで予想どおりExcelシートに示されています

MT53E768M32D2_configExcel.png

しかし、エクスポートされたDDR-ScriptをNXP DDRツールにロードした後、LPDDRサイズは1576MBと発表されます。

MT53E768M32D2_NXP-DDR-Tool.png

ボードのコントローラー/あたり3072MBを使用しました。

DDRストレステストは正常に完了し、メモリはDDRツール内で最大3GBアドレス(0x40000000〜0xFF000000)にアクセスできます。

U-Bootでは、適合したDDR設定(DDR-Toolからエクスポートされたコード)のみを変更しましたが、問題なく動作します。

しかし、Linuxの起動は失敗します(U-Bootの「Starting kernel ....」は最後に報告された情報です)

MX8M-RPA-Excelシートで発表された3GBに準じたDDRツールでの予期せぬ1536MBメモリの発表の理由は何ですか?

Linuxの起動に失敗する原因となる設定ミスはありますか?

ここでは i.MX 8MファミリDDRレジスタプログラミングエイド(RPA)、v33を使用しています。

皆様のご尽力に感謝いたします

N. Wiedmann

i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe:NXP DDRツールの誤解を招くLPDDR4サイズ

ありがとう、それがMT53E768M32D2ZW-46の非互換性の理由です

LPDDR は、98304 行の数をアドレス指定するために 17 行ビットを必要とします
MT53E768M32D2_micron_rowSize.png

リンク先の「メモリ互換性ガイド」によると、i.MX 8M Quadは16行ビットに制限されています。

N. Wiedmann

Re:NXP DDRツールの誤解を招くLPDDR4サイズ

こんにちは、


i.MX8M クワッドは ROW=16 のみをサポート

このリンクが表示されます

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8M-Quad-8M-Mini-8M-Nano-8M-Plus-LPD...



Re:NXP DDRツールの誤解を招くLPDDR4サイズ

Hello Salas,

ご回答いただきありがとうございます。

Config Tools v15で試してみました(選択したCPU、DDRC-Tabのフィールドに入力、エクスポートされた.ds)および lpppdr4_timing.cファイル)。

StressTestTool は、LPDDR サイズの 1536MB (3072 ではなく) を「正しくない」と報告し、U-Boot は実行されており、Linux は起動しません。

「行アドレス数」に問題がある可能性はありますか?

MT53E768M32D2ZW-46」データシートには、ConfigToolで17を試したExcelSheetブロック>16のR[16:0]が報告されていますが、報告されたLPDDRサイズは変更されません

MT53E768M32D2_micrin_dataSheet.png

よろしくお願いいたします。

N. Wiedmann

Re:NXP DDRツールの誤解を招くLPDDR4サイズ

Hello @NWiedmann 


同じことを試してみていただけますかが、Config Tools v15ソフトウェアを使用してください。

ユーザーガイドを添付いたします。


どうだったか教えてください。


よろしくお願いいたします。


Salas.

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:40 AM
Updated by: