1845069_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1845069_ja-JP

1845069_ja-JP

【JN5189】フラッシュ・メモリー・ページのサイズ

こんにちは

JN5189 のフラッシュ ページ サイズは、SDK の app_flash.h で定義されているように 512 バイトのようです'#define APP_FLASH_PAGE_SIZE 512' を含むファイル。

この部分を変更して、フラッシュへの書き込み単位を256バイトに変更することは可能ですか?

APP_FLASH_PAGE_SIZEだけを変更してテストしましたが、読み込んではいないようです。

さらに変更を加える必要がありますか?

ページサイズの変更はもともとサポートされていないのですか?

最善のアプローチを教えていただけますか?


ありがとうございます。

Jonny9.

Re: [JN5189] フラッシュメモリページのサイズ

Hi,


ご確認ありがとうございます。


ページサイズはMCUの内部フラッシュに関連するものであり、変更する必要はありません。


よろしくお願いします。

Ricardo

Re: [JN5189] フラッシュメモリページのサイズ

Hi,


間違えてしまいました。

#define に使った名前はFLASH_PAGE_SIZEで、APP_FLASH_PAGE_SIZEではありません。

ご参考までに、ベースコードは「jn5189dk6_zigbee_ed_rx_on_bm」です。

その部分は「fsl_flash.h」にあります。

混乱を招いたことをお詫び申し上げます。


よろしくお願いいたします。

ジョニー9

Re: [JN5189] フラッシュメモリページのサイズ

Hi,


使用している #define を確認してください。SDKで見つかりませんでした。


よろしくお願いします。

Ricardo

Re: [JN5189] フラッシュメモリページのサイズ

Hello,


バージョン2.6.10を使用しています。


よろしくお願いいたします。

ジョニー9

Re: [JN5189] フラッシュメモリページのサイズ

Hello,


お元気でいらっしゃいますか。どのSDKバージョンを使用しているのか明確にしていただけますか?


よろしくお願いいたします。

Ricardo

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:41 AM
更新者: