数十年前、私はオスラムのスペクトルランプ用の高周波安定化電源を開発しました。蛍光灯タイプのチョークとスターターから50Hzで作動するアークランプです。電源は20KHzで動作しましたが、起動時には約70KHzでLC共振を使用しました。
私の考えは、電源を85〜250Vacの電圧で広く動作させることで、共振程度で動作させることで、より早く始動するだろうということでした。また、ランプの定格は10W〜60Wであるため、PFCコントローラーは必要ありません。
しかし、私の懸念は、LLCがゼロ電流スイッチングに最適化されているため、スイッチング時間にジッターが発生することですか?このジッターは、おそらく光出力の品質に影響を与えるか、アークランプが持ちがちな小さなちらつきに比べれば些細なことかもしれません。
出力回路と、ランプのセンシング電流トランスから派生したコントローラの低電圧電源をアップロードしましたが、コントローラはアップロードしていません。これは、いずれにせよ、1980年代と1990年代のスロープ補償のない従来の電流モードコントローラです。
間違った方向に進んでいる場合は、別のコントローラーにアドバイスしてください。
ありがとう、ヨゼフ、
あなたは私にいくつかの興味深いリンクをくれました。それは、ちらつきに対する目の感度というよりは、電子機器のちらつきに対する感度が私の関心事でした。以前に多くの統合を行った後に作成した電源は堅牢で、問題を非常にうまく解決しました。しかし、その効率は本来あるべき姿よりも劣っています。
あなたはマーキュリータイプの電源について言及しましたが、それはそれです。
https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017226.pdf
ランプを始動するには、コントローラーがLC共振で動作する必要があることがわかります。実行中、周波数は変化する可能性があります(データシートに説明されているように、少し誘導性があります)。彼らがそれをするかどうかはわかりませんか?
とにかく、私はあなたの推薦を検討し、他の道を追求するかもしれませんか?
親愛なるヨゼフ、
Osramのデータシートを彼らのウェブサイトからアップロードしました。私のブログには、これらのランプの1つが開始して実行しているYouTubeビデオもあります(以下のリンクを参照してください)。
https://blog.andrew-lohmann.me.uk/2018/07/electronics-high-frequency-arc-lamp.html
ありがとう
アンドリュー