こんにちは。
SM1を実装しています。フラッシュ。MEM_43_INFLSとC40_Ip RTDを使用したAI_SELFCHECK安全機構。これはそれを実装するための厳密な方法ですか?利用可能なaxampleコードがあるかどうかお尋ねします。
2つの問題があります。
1.-アレイの整合性チェックがHardFault(命令バスエラー)で発生します。AIの機能はRAMセクションに割り当てる必要があるようです。RAM内の機能を割り当てるために、モジュールMem_43_INFLSとC40_Ipをどのように構成できますか?
2.- フラッシュのMISRをオフラインでどのように計算できますか?私はマニュアルを読んでいて、私たちのバイナリのMISRの計算が明確ではありません、私はツールをダウンロードする必要があると思いますが、明確ではありません。
ありがとうございます