の オン ボード LPC Link-2 プローブが見つかりません。
これは WIN11 またはこの EVK ではサポートされていませんか?
私は過去にこれを他のLPC4300ベースのEVKで何度も使用しました。
戸惑っちゃいます...このLPC55S16 EVKボードでは機能しますか?
アレックス、すべての助けに感謝します。私のすべての問題の根本的な原因は、USBケーブルの不良でした。それを交換して捨てました。
すべてが宣伝どおりに機能します。オンボードLPC Link2、MCU Link Pro、MCU Linkはすべて正常に動作します。たくさんのアプリをダウンロードして実行しました。
私の側のオペレーターエラー。
これは閉じたと考えてください。
CMSIS-DAP_2.1.3_83を試してみました。
私は次のように答えます。
DFUデバイス04f2:b760を開くことができません
DFUデバイス04f2:b760を開くことができません
起動するものはありません
起動に失敗しました:
単一のLPC18xxまたはLPC43xx MCUが接続され、USBから起動するように設定されていることを確認します。
私には、link2 lpc43XXがDFUデバイスとして列挙されていないように見えます。
boot_lpcscrypt.cmdやLPCScrypt_CLI.cmdなどの他のスクリプトを実行しても、同じ結果が得られます。
Link2 が列挙されていないことは確かです。そのため、DFU デバイス 04f2:b760 は見つかりません。
これが実際にこのEVKで機能すると確信していますか?
私は新品で購入したこれらのうちの2つを持っています。ジャンパーはデフォルトの位置にあります。P6を変更してDFUモードのP6を追加しますが、ピリオドを列挙するものはありません。
イメージをダウンロードできないため、何も実行できません。
あなたはこれらのうちの1つを試してみますか?
JP7 のデフォルトは open です。
hello worldアプリでデバッガを実行すると、何も見つかりません。
mesning接続するCMSISリンク2デバッガが見つかりませんか?
では、解決策は何ですか?
問題は、なぜ「オンボードLPCリンク2」がこれらのEVKで動作しないのかということでした。そして、もしそうなら、なぜ彼らはユーザーマニュアルのどこかにそれを述べないのですか?私はこれがうまくいくと思って1時間を費やしました、それは私が以前に使用したEVKでそうであったように。私は本題に入り、MCUリンクプロを購入すると思います。古いハードウェアの備蓄のどこかに古いLPCリンク2がいくつかあります。 これはプラグアンドプレイになると思っていました。オンボードのLPCリンク2が組み込まれています-一体何。