1840804_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1840804_ja-JP

1840804_ja-JP

[LPSPI] 周辺FIFOによる複素転送

コミュニティの皆さん、こんにちは。

皆さんがお元気でいらっしゃることを願っています。ペリフェラルのFIFO機能を利用したSPI通信の管理について、支援を求めています。

バックグラウンド: 現在、#i.MX-RT1050##とADCデバイス間のSPI通信を含むプロジェクトに取り組んでいます。データ転送プロセスを合理化し、効率を高めるために、ペリフェラルコマンド/データFIFOを使用して実装することを検討しています。ただし、この機能をプロジェクトに統合するには、いくつかの課題に直面しています。

サポートのリクエスト: ペリフェラルコマンド/データFIFOを使用して、LPSPI_MasterTransferNonBlockingや他の関数を1回呼び出すだけで複数のCSサイクルとの通信を管理しながら、SPI通信を効果的に管理する方法についてのガイダンス、洞察、またはリソースを提供できる方がいると幸いです。

タイムダイアグラムリファレンス: 参考までに、SPI通信プロセスを示すタイムダイアグラムの画像を添付しました。

あなたの時間と援助のために事前に感謝します。皆様からのご回答とご意見をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

i.MXRT 105倍
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:01 PM
更新者: