1.私は現在、シングルコアプロセッサであるS32K312のTCMを使用しています。
ただし、メモリ マップには、ITCM_0 Backdoor と DTCM_0 Backdoor のアドレスが用意されています。そのユースケースは何ですか?S32K312には直接法で十分だと思います。
2. ITCM_0 Backdoor と DTCM_0 Backdoor を使用する場合、linker_flash_s32k312.ld の MEMORY セクションと SECTION セクションに定義を追加する必要がありますか?
バックドア方式を使用してITCMとDTCMにアクセスするためのデモをどこで入手できるか知っている人はいますか?
どうもありがとうございます。