1840103_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1840103_ja-JP

1840103_ja-JP

FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice() で 0 に減らすことはできません。

Hi,

FS26をS32K311で初期化したところ、

ウォッチドッグ周期=32ms、ウォッチドッグデューティサイクル=37.5%OPEN、ウォッチドッグリカバリー=64ms、

しかし、「良いWDリフレッシュでFLT_ERR_CNTを0に減らす」WD_ERR_LIMIT、

以下のコードでu8ErrorCounter = 1を取得しました。

kate____0-1712135589491.png

良いWDリフレッシュで」という意味がわかりませんがWD_ERR_LIMITそれはWDrefreshルーチンコードを追加する必要があるということですか?

kate____1-1712135731347.png

あなたの答えを願っています!


ケイト

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

どうもありがとうございます!

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

こんにちはケイト

上の写真に従ってWDをフィードしてください、あなたは試すことができ、問題ないはずです。

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

Hi guoweisun,

説明をありがとう!

写真については、オープンデューティーは50%ですが、タイムラインには3/4があります。

私の理解では、50%のデューティを設定すると、WDリフレッシュとWDリフレッシュ1の間の1/2になります。

つまり、WD refresh と WD refresh 1 の間の時間を設定する場合、関数は WindowPeriod * WindowDc である必要があります。

何よりも、何か問題がありますか?

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

最後に、デバッグモードではなく通常モードを使用する必要がありますが、フィードWDについては以下を参照できます。

guoweisun_0-1712645513182.png


Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

Hi guoweisun,

デバッグモードにいた場合は、以下のように良いWDfreshを使用できます。

その後、SBCの初期化をOKにすることができます。

kate____0-1712633757777.png

しかし、ノーマルモードでは、以下のような悪いWDfreshが出ました。

その後、SBCを初期化できません。

kate____1-1712633851918.png

どのような状態を設定する必要がありますか?


Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

以下をご覧ください。

guoweisun_0-1712565103610.png


Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

Hi guoweisun,

ご辛抱いただきありがとうございます!

何がFS_WD_ANSWERを変えることができるのか、ということです。

1回だけ更新すると、FS_WD_ANSWER 0xa54d から0x4a9aに変わってしまいます

FS_WD_ANSWER 0x4a9aから0x9535に変更できるものは何ですか?

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

こんにちはケイト

WDを変更するために一度だけ書いたことを理解していません。

FS_WD_TOKENレジスタの内容を定義する場合は、毎回WDの回答を計算して入力する必要があります。

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

Hi guoweisun,

ウォッチドッグチャレンジrでノーマルモードに入るシーケンス」を使用したのは、S32K311のため。

FS_WD_ANSWERの変更タイミングは、Sbc_fs26_WdChangeTokenが使われるタイミングですよね?

しかし、今では私のコードはSbc_fs26_InitFSConfigureが使用されているときにSbc_fs26_WdChangeToken使用されていました。

つまり、wdの答えを変更するのは1回だけです。

wdの答えが変わる Sbc_fs26_WdChangeTokenをどこに追加すればよいですか?

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

Hi 

以下を参照してください。

ウォッチドッグシンプルでノーマルモードに入るシーケンス
INIT FSおよびSimple WD対応が必要
WDウィンドウを開く
SET_REG:FS26:安全性:FS_WDW_DURATION:0x008B
SET_REG:FS26:安全性:FS_NOT_WDW_DURATION:0xF144
1 回適切な wd refresh を送信して INIT ウィンドウを閉じます
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x5AB2
Clean Faultエラーカウンタ
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x5AB2
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x5AB2
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x5AB2
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x5AB2
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x5AB2
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x5AB2
dbg モードを終了します
SET_REG:FS26:安全性:FS_STATES:0x4000
FS0BおよびFS1Bをリリース
SET_REG:FS26:安全性:FS_RELEASE_FS0B_FS1B:0xB2A5




ウォッチドッグチャレンジャーでノーマルモードに入るまでのシーケンス
INIT FSおよびWD Challengerが必要です
WDウィンドウを開く
SET_REG:FS26:安全性:FS_WDW_DURATION:0x008B
SET_REG:FS26:安全性:FS_NOT_WDW_DURATION:0xF144
ZD refresh を 1 回送信して INIT ウィンドウを閉じます
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0xa54d
Clean Faultエラーカウンタ
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x4a9a
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x9535
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x2a6a
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x54d4
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0xa9a9
SET_REG:FS26:安全性:FS_WD_ANSWER:0x5353
dbg モードを終了します
SET_REG:FS26:安全性:FS_STATES:0x4000
FS0BおよびFS1Bをリリース
SET_REG:FS26:安全性:FS_RELEASE_FS0B_FS1B:0xA565

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

Hi guoweisun,

ご返信ありがとうございます。

WDの更新を続行するにはどうすればよいですか?

タイマーを使用してカウントすると、Sbc_fs26_TimeWaitClearFault()でシャットダウンします。

それとも、ウォッチドッグデューティのオープンな例がありますか?

S32DKには、無限のウォッチドッグの例しかありません。

Re:FS26 S32K3 FLT_ERR_CNT Sbc_fs26_InitDevice()で0に減らすことはできません。

Hi 

あなたの質問のために:

1:それはWDrefreshルーチンコードを追加する必要があるということですか?

[GWの]正しい場合は、障害エラーカウンタが0に減少するまでWDを更新し続ける必要があります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:23 AM
Updated by: