FRDM-KV10評価ボードでは、入力の構成とコンパレータの動作を検証するCMP0_SCR_COUTビットをスキャン(FRDM-KV10の赤色LEDのスイッチング)することで、CMP0コンパレータの動作を確認できます。
しかし、コンパレータ出力をPTC5ピンに取得できません(外部抵抗でヒステリシスを設定したい場合はイライラします)。
この3つの命令は、PTC5で出力するのに十分ですか。
ldr r0,=0x4004B014 //ピン制御レジスタ n (PORTC_PCR5)
ldr r1,=0x00000640 //PTC5 alt6 CMP0_OUT
str r1,[r0]
「非常に小さな」アセンブラ添付ソースファイルを参照してください(私は.添付するファイルの拡張子)。
はい、出力をPAD / PINにリダイレクトするには、CMP0_CR1_OPE = 1も設定する必要があります。今ではうまくいきます。ご清聴ありがとうございました。