1838518_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1838518_ja-JP

1838518_ja-JP

GoldVIP-S32Gにethモジュールを追加した後のmemmapの問題

EB tresos 32.2.0を使用してGoldVIP-S32G29.2.0を開き、追加しますモジュール構成の Eth モジュール。次に、tsnに関連する関数を設定し、プロジェクトを生成します。

このとき、コードをコンパイルすると、ヘッダー ファイル "Eth_MemMap.h" が見つからないことが常に確認されます。

私はEthモジュールのmemmapを設定する必要があることを知っています。しかし、私はそれを行う方法を知りません。missing_header.png

Re:GoldVIP-S32Gにethモジュールを追加した後のmemmapの問題

お返事ありがとうございます!

問題は解決しました。方法は次のとおりです。

1. Eth モジュールを追加し、設定を行います。

2. プロジェクトのビルド -> generate_swcd

3. IMおよび輸出業者-> Imp_Swcd -> Run Importer

4.エクエキスクリエーター

5. SvcAs_Trigger

6. プロジェクトの生成


Re:GoldVIP-S32Gにethモジュールを追加した後のmemmapの問題

この度はお返事をいただき、誠にありがとうございました。

一.ドキュメント(Eth_TS_T40D11M40I2R0\doc\RTD_ETH_IM.pdf)に従って説明すると、Ethモジュールを追加した後、Eth_Memmap.hがどのように生成されるかの説明はありません。これは手動で書かれているのではなく、コンパイルして生成する必要があると思います。

二.Ethモジュールを追加した後、このドキュメントに基づいてGoldVIP-S32G3-1.11.0\realtime\s32g399ardb3\can-gwをコンパイルします。GoldVIP-S32G3-1.11.0\documentation\GoldVIP-User-Manual.pdf \14.4 M7アプリケーションのビルド。コンパイル方法に何か問題があるかどうかわかりません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 04:26 PM
更新者: