1833870_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1833870_ja-JP

1833870_ja-JP

FXTH87EH11DT1 圧力測定値の不一致

こんにちは。FXTH87EH11DT1 とスターター パッケージに含まれているサンプル CW アプリケーションを使用しています。デバイスを標高 584 フィートの机の上に置いたところ、132 kPa という数値が読み取れました。デバイスを圧力容器に入れて 100 kPa を適用すると、FXTH87E は 297 kPa を読み取ります。データシート (FXTH87EK116) に記載されている伝達方程式を使用しています。

伝達関数: P kPa = ( 2.80 kPa/LSB * PCODE ) + 87.20 kPa

kPa = (2.80 * 0x10) + 87.20

kPa = 44.8+ 87.20

kPa = 132

机の上に置いた状態で、FXTH87E によって送信される値が受信される値 (0x10) であることを確認しました。これは間違った伝達関数でしょうか、それとも私の計算が間違っているのでしょうか?

どのような洞察でも大いに歓迎します。

よろしくお願いいたします

Re: FXTH87EH11DT1 Pressure Reading Discrepancy

こんにちは、トーマス。

はい、ありがとうございます!今後はNTM88を使う予定です。これらは私が学習していたレガシーユニットです。ご協力と迅速なご対応に感謝いたします。

よろしくお願いいたします。

クレイグ

Re: FXTH87EH11DT1 Pressure Reading Discrepancy

こんにちは、クレイグさん。

FXTH87EHx データシートは NDA に基づいて電子メールでのみ共有されるとのことです。NXP の営業担当者または代理店にお問い合わせください。また、FXTH ファミリはサポート終了予定であるため、新しいデザインには推奨されないことにも注意してください。NXP では、代わりにNTM88ファミリの使用を推奨しています。

BR、トーマス

Re: FXTH87EH11DT1 Pressure Reading Discrepancy

ありがとう、トーマス。それは大きな助けになるでしょう。

よろしくお願いいたします。

クレイグ

Re: FXTH87EH11DT1 Pressure Reading Discrepancy

こんにちは、クレイグさん。

伝達関数はデータシートに記載されていますが、Web サイトでは入手できないようです。理由は分かりませんが、確認してまた連絡します。

Z軸の場合(-215~+305gの範囲):

オフセットステップ6伝達関数: A g's = ( 0.144 g/LSB * ACODE ) – 36.5 g

X軸(-80~+90gの範囲)の場合:

オフセットステップ7伝達関数: A g = ( 0.056 g/LSB * ACODE ) – 14.2 g

BR、トーマス



Re: FXTH87EH11DT1 Pressure Reading Discrepancy

こんにちは、トーマス。

お返事ありがとうございます。その伝達関数をどこで見つけたのか教えていただけますか?次に、Z および X 加速度センサの値を計算する必要があり、正しい関数を使用していることを確認したいと思います。

よろしくお願いいたします

クレイグ

Re: FXTH87EH11DT1 Pressure Reading Discrepancy

こんにちは、クレイグさん。

使用している転送関数が正しくありません。

FXTH87EH11DT1 に有効な次の伝達関数を使用してください。

P [kPa] = (1.69kPa/LSB * PCODE) + 69.7 kPa

PCODE = 0x10 = 16 => P = 96.74 kPa の場合。

BR、トーマス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 04:01 AM
更新人: