1833481_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1833481_ja-JP

1833481_ja-JP

このエラーメッセージの原因は何ですか?また、どのように解決すればよいですか?

error.png

Re: 请问这个报错是什么原因,如何解决

ご質問はフォーラムに直接投稿してください。

新規ユーザーの場合、S32DSの旧バージョンやパッチパッケージの多くはダウンロードできなくなっている可能性があります。そのため、解決策が変更されました。

Re: 请问这个报错是什么原因,如何解决

インストール後も動作しません。

Re: 请问这个报错是什么原因,如何解决

こんにちは

このタイプの「open configuration.mex」エラーメッセージ「現在のツールバージョンはプロセッサバージョンをサポートしていません」は、通常、S32DS Update n または S32K3 Development Package に RTD リリースノートに記載されているバージョンがインストールされていないことが原因です。

S32DS v3.4にインストールしてください。

3.4.3_D2112   S32プラットフォーム用S32デザインスタジオ v.3.4S32K3デバイスをサポートするアップデート3

3.4.3_D2112 S32 Design Studio for S32 Platform v.3.4 Update 3 with support for S32K3 devices .png


よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

回复: 请问这个报错是什么原因,如何解决この問題は解決しましたか?私も現在同様の問題に直面しています。PlatformSDKのS32K5バージョンはS32K566プロセッサをサポートしていません。回复: 请问这个报错是什么原因,如何解决

こんにちは

S32K5はまだ正式にリリースされておらず、NXPのウェブサイトにはRTDや開発パックなどのソフトウェアパッケージをダウンロードするための公開リンクはありません。このような問題は通常、これらのソフトウェアパッケージが正しくインストールされていないことが原因です。

ご不明な点がございましたら、貴社のFAE(フィールドアプリケーションエンジニア)までお問い合わせください。オンライン技術サポートは、このタイプのNPI(新製品導入)製品の正式リリース後にのみご利用いただけます。

よろしくお願いします、
ロビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: