恩智浦参考设计代码库:
i.mx8MQ 平台/安卓 13 .0.0_2.0.0 (L6.1.22_2.0.0 电路板支持包)
在 Android 13(GKI) 上连接到 MIPI-DSI 的 LCDIF 无法工作,但在 Android 11 上该功能可以工作。
Android 11 日志: (Android11_LCDIF_OK.log)
[ 3.511971] nwl-dsi 30a00000.mipi-dsi:[drm:nwl_dsi_probe] 使用 LCDIF 作为输入源
[ 4.084346] [gm8775c_bridge_attach]
[ 4.084349] [gm8775c_simple_panel_host_register]
[ 4.084353] 子节点 panel, panel@0
[ 4.084609] panel-simple panel0: DMA 屏蔽未设置
[ 4.084653] [panel_simple_probe]
[ 4.084686] panel-simple panel0: supply power not found, using dummy regulator
[ 4.084862] [gm8775c_attach_dsi]
[ 4.084955] nwl-dsi 30a00000.mipi-dsi:[drm:nwl_dsi_host_attach] lanes=4, format=0x0 flags=0x15
[ 4.085966] [drm] Initialized mxsfb-drm 1.0.0 20160824 for 30320000.lcd-controlleron minor 1
[ 4.237089] mxsfb 30320000.lcd-controller:[drm] fb0:mxsfb-drmdrmfb 帧缓冲区设备
Android 13 日志:(Android13_LCDIF_Fail.log)
[ 2.401658][ T8] nwl-dsi 30a00000.mipi-dsi:[drm: nwl_dsi_probe [nwl_dsi]] 使用 LCDIF 作为输入源
[ 2.412617][ T8] [gm8775c_bridge_attach] DRM_BRIDGE_ATTACH_NO_CONNECTOR
[ 2.419684][ T8] [drm:drm_bridge_attach] *错误* 无法连接网桥 /soc@0/bus@30800000/i2c@30a20000/gm8775c@2C2
[ 2.419734][ T1] __power_supply_register: “电池” 的预期父设备是合适的
[ 2.420045][ T1] __power_supply_register: “usb” 的预期父设备是合适的
[ 2.432612][ T8] [drm:drm_bridge_attach] *错误* 无法连接网桥 /soc@0/bus@30800000/mipi-dsi@30a00000 到 en2
[ 2.460891][ T8] mxsfb 30320000.lcd-控制器:错误 -EINVAL:Failed to attach bridge
[ 2.469098][ T8] mxsfb 30320000.lcd-controller:error -EINVAL: Cannot connect bridge
[ 2.477247][ T8] mxsfb: probe of 30320000.lcd-controller失败,错误 -22
附带的LCDIF_Log.zip 文件包括 Android11_LCDIF_OK.log 和 Android13_LCDIF_Fail.log。
Android 11 日志显示"Initialized mxsfb-drm" ,但我们在 Android 13 日志中找不到这条信息。
我们还在互联网上查找"mxsfb" :
[ 11.141177] mxsfb 30320000.lcdif:无法连接网桥:-22
[ 11.161062] mxsfb:探测 30320000.lcdif 失败,错误 -22
mxsfb 等于 lcdif 吗?
如果 mxsfb-drm 可以初始化,问题是否可以得到解决?
如果是,如何在 Android 13(GKI) 上启用 mxsfb-drm?
如果没有,如何解决问题?
另外,我们认为 DSI 至 LVDS 桥接驱动器 (gm8775c) 可以工作,因为我们使用&dcss 而不是&lcdif,连接到 Android 13 的 MIPI-DSI 的 DCSS 可以工作。
我们尝试按如下方式设置 U-启动 环境变量,但它仍然无法运行。
u-启动= > setenv append_bootargs androidboot.primary_display=mxsfb-drm
u-启动= > saveenv
亲爱的朋友们,ı 也有类似的问题。SN65dsi 网桥用于支持 lvds。
条件
1) dcss+lvds 工作正常
2) dcss+hdmi 工作正常
,但 lcdif+lvds 不工作。我需要支持双显示器,因此 lvds 应由 lcdif 驱动,而 hdmi 应由 dcss 驱动。
你能否分享一下你在 Android11 设备上实现双显示的 devicetree 配置?我查看了日志,情况类似。
对于 i.MX8MQ,mxsfb 是 lcdif 驱动程序,lcdif 只能输出 MIPI DSI。DCSS 可同时输出 DSI 和 HDMI。
imx-dcnano 和 imx-drm 也是其他 i.MX 平台的显示控制器驱动程序。
亲爱的志明
我们查找"primary_display" ,Android_Quick_Start_Guide.pdf 的描述与下图不尽相同。
请整理一下恩智浦专有术语的含义?谢谢。
primary_display=mxsfb-drm
primary_display=imx-dcss
primary_display=imx-drm
primary_display=imx-dcnano
你的意思是如果网桥连接成功,mxsfb-drm 就会在内核空间初始化。
-->是的,我们没有这样的文档,你可以参考 uboot 和内核源代码。
亲爱的刘志明
我们将再次检查桥接驱动程序,因为我们移植 GM8775C 驱动程序是指恩智浦提供的适用于 Android 11 的 imx8mp_ite6151_mipi2edp_linux_5.4.24_20200921.patch 以及安卓 13 电路板支持包上的 adv7511 桥接驱动程序,因此我们将重点关注 DRM_BRIDGE_ATTACH_NO_CONNECTOR 标志。
另外,你说"mxsfb-drm 无法初始化,因为网桥连接失败"
=>你的意思是如果网桥连接成功,mxsfb-drm 将在内核空间初始化。
如果是,我们想在 u-boot 中使用 mxsfb 制作安卓启动动画(徽标),你有 Android-13 文档供我们研究和实现吗?谢谢。
如果我说错了,请指正。
mxsfb 等于 lcdif 吗?
--> i.MX8MQ 中的 lcdif 驱动程序是 drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_drv.c、所以是 MXSFB。 mxsfb-drm 无法初始化,因为网桥连接失败
看起来与处理DRM_BRIDGE_ATTACH_NO_CONNECTOR 标志的方式有关。你能检查一下这一点吗?
mxsfb 不会传递 DRM_BRIDGE_ATTACH_NO_CONNECTOR,但 dcss 驱动程序会。
ret = drm_bridge_attach(&mxsfb->encoder, bridge, NULL, 0);
if (ret)
return dev_err_probe(drm->dev, ret, "Failed to attach bridge\n");
mxsfb->bridge = bridge;
顺祝商祺!
志明