1830452_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1830452_zh-CN

1830452_zh-CN

Kinetis (.. /45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power 我的 工具(包括本地化)

本页专用于 Kinetis(KW35/KW38/KW45/KW47)和 MCX Wx(MCX W71/72 & MCX W23)Power 我的 工具。

它将帮助您估算应用(汽车、工业物联网、追踪器/标签和连续血糖监测 [CGM])中的功耗,并评估解决方案的电池寿命。

本页面包含 4 个市场细分领域,分别针对独立产品或完整系统应用提供专用的功率分析工具:

1. 汽车

Kinetis (KW3x/4x) 汽车行业功率我的分析工具 - NXP 社区

    1. KW35/36 产品独立组网 (SA)的蓝牙低功耗功能。
    2. KW37/38/39 产品独立组网 (SA)的蓝牙低功耗功能。
    3. KW45/KW47 产品独立组网 \(SA\)的蓝牙低功耗功能。
    4. SmartFob 应用(BLE/KW45;UWB Ranger4;SE;运动传感器)
    5. SmartFob 应用(BLE/KW47;UWB Ranger5;SE;运动传感器)

2.工业物联网 (IIoT) ...

Kinetis MCX Wxx(MCX W71/72 和 MCX W23)工业物联网电源我的工具 - NXP 社区

    1. MCX W71/MCX W72 产品独立组网 \(SA\)蓝牙低功耗 (Bluetooth LE) 功能。
    2. MCX W23 产品独立组网 (SA)的蓝牙低功耗 (Bluetooth LE)。
    3. 802.15.4 Matter ICD SIT & LIT 和 ZED 适用于 MCX W71 & W72 独立组网 (IIoT) 产品。
    4. Aliro门锁应用

3. 面向汽车和工业物联网的定位应用(CCC CS)

Kinetis MCX Wxx (KW47 & MCX W72) 蓝牙定位电源我的工具 - NXP 社区


4.新工具即将推出:

    1. Zephyr Zboss
    2. Zephyr BLE

请找到这个重要链接,使用 KW45/MCX W71 或 KW47/MCX W72 版本 PCB,以及所有与无线电性能和无线电认证 (CE/FCC/IC) 相关的内容:

使用KW45版本 PCB 的最佳方式(汽车配件...-恩智浦社区


有关功耗和低功耗应用笔记,请参阅产品页面。以下是一些直接链接,以方便您使用:

MCXW71 - 电源管理单元硬件

KW45/K32W148-电源管理单元硬件


不同的体验:一款无线连接功率分析工具

它将所有无线连接功率分析工具集成在一个设备中。

Kinetis(KW3x/4x、MCX W7x 和 MCX W23)连接电源我的工具 - NXP 社区

注意:与之前的工具格式相比,此工具采用 html 格式,易于使用且响应迅速(无延迟)。

产品:K32W0产品:K32W1产品:KW 34|35|36产品:KW 37|38|39产品:KW41Z |31Z |21Z产品:QN9080|SIP产品:QN9090|30Re: Kinetis (KW35/38/KW45 & K32W1/MCX W71) Power Profile Tools (including Localization)

嗨,埃弗雷特、

密码的设置是为了避免在太多细节上出现变化或竞争对手的基准。

很抱歉给您带来不便,但这是不可能的。

Re: Kinetis (KW35/38/KW45 & K32W1/MCX W71) Power Profile Tools (including Localization)

你好,克里斯托夫-梅纳德。

@christophe_menard能否提供Sheet 保护 密码 ,非常感谢。

EverettRao_0-1729134009121.pngEverettRao_0-1729134009121.png


Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization)

你好 ,

我们想使用OneConnectivityPowerProfilingtool_SDK_26_03.zip,但检测到了木马程序。

如何使用这个工具?

感谢您的支持

Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization)

嗨@pierre_demeyer

我已向IT部门提交了工单以核实此事。

我会尽快通知您最新情况。

Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization)

嗨@pierre_demeyer

经 IT 部门核实,使用 Crowstrike 或 Defender 软件均未检测到木马病毒。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: