1821196_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1821196_ja-JP

1821196_ja-JP

MDK RAM アプリを RT1170 外部フラッシュにロードする方法

MDK RAM アプリを RT1170 外部フラッシュにロードする方法

1. アブストラクト

このガイドは、エンドユーザーからリクエストされたもので、彼は MDK プロジェクトの RAM コードを MIMXRT1170 外部 QSPI フラッシュにダウンロードしたいと考えています。したがって、NXP RT1170 SDKとMIMXRT1170-EVKボードに基づいて、MDKプロジェクトを生成し、アプリイメージを再割り当てし、イメージを生成し、ツールを使用してコードを外部フラッシュにダウンロードします。

2. アプリイメージの準備

2.1 SDK MDK スタンドアロン プロジェクトを 1 つ生成する

SDK_2_15_000_MIMXRT1170-EVKのWebページを開きます。

https://mcuxpresso.nxp.com/en/builder?hw=MIMXRT1170-EVK

SDK をダウンロードし、1 つの MDK スタンドアロン プロジェクトを生成します。

1.jpg

図1


2.jpg

図2

ダウンロードすると、MDKプロジェクトであるMIMXRT1170-EVK-iled_blinky_cm7.zipが手に入ります。

2.2 MDK プロジェクト画像の再割り当て

RAM イメージは none-xip イメージであるため、通常は IDE に対して、デバッグが RAM 内にあるため、フラッシュに直接ダウンロードできません。フラッシュにダウンロードしたい場合は、アプリイメージを生成してから、ツールを使用して外部フラッシュにプログラムできます。通常、none-xipイメージ、IVTオフセットは0X400であるため、イメージの開始アドレスを再割り当てする必要がありますが、ここでは、0X2000をアプリのエントリアドレスとして使用できます。

3.jpg

図3

ITCM のデフォルト サイズは 256K=0X4000 であるため、リンカ ファイル> scf ファイルを次のように変更します。

4.jpg図4

次に、ツールのダウンロードに使用されるhexとbinの画像ファイルを生成します。

5.jpg図5

bin file コマンドを作成するには、次のようにします。

$K\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin --output=debug\@L.bin !L

6.jpg図6

ビルドすると、フォルダにファイルを見つけることができます。

MIMXRT1170-EVK-iled_blinky_cm7\iled_blinky_cm7\debug

7.jpg図7

2.3 再割り当て後の MDK プロジェクトのデバッグ

イメージの再割り当て後も、一部のお客様はMDK RAMプロジェクトがデバッグを行うことができる場合がありますが、ここではデバッグ.iniを変更する必要もありますファイル。また、SP、PC、およびベクター テーブルのオフセット レジスタ アドレスも変更する必要があります。

8.jpg

図8

次に、コードをビルドしてデバッグすると、RAMイメージのデバッグモードに入ることができることがわかります。

9.jpg

図9

3.アプリ画像のダウンロード

MCUBootUtility ツールを使用して、コードをダウンロードできます。

https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility/releases/tag/v6.1.0

関連するユーザーマニュアルは次のとおりです。

https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility

ツールをダウンロードします。

MIMXRT1170-EVKは、SW1を変更してシリアルダウンロードモードに入ります。

1-オフ、2-オフ、3-オフ、4-オン

ボードの電源をオフにしてから再度電源を入れ、J20USB1インターフェイスを接続するための別のUSBケーブルを見つけます。

次に、MCUBootユーティリティを使用してボードを接続します。

10.jpg図10

接続後、MDKプロジェクトで生成された.hexを選択しますファイル:

11.jpg

図11

All-in-One-Actionボタンを押してコードをダウンロードすると、ダウンロードされた結果は次のようになります。

12.jpg

図12

「デバイスのリセット」ボタンを押してツールを終了します。

次に、MIMXRT1170-EVKボードSW1を変更します。

1オフ、2オフ、3オン、4オフ

EVKオンボードリセットボタンSW4を押すと、LEDが点滅し、MDK RAMプロジェクトがすでに外部QSPIフラッシュにダウンロードされていることを意味し、OKが起動します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 10:18 AM
更新者: