こんにちは、NXPチームの皆様、
TPMS RFアプリケーションでは、トランスミッタとしてNXP NTM88 ICを使用し、レシーバとしてNXP lizard V2ボードを使用しています。
添付画像について質問があります
1) コードでペイロードの長さを18に変更したのに、まだ12と表示されます。なぜでしょうか?あるいは、CDKツールでは12が別の意味を持つのでしょうか?
2) z Coolum のデータが 80 と C0 であるのは何ですか?書き込み値 80 または C0 とは何ですか?
どうか私を助けてください
タンクと敬意を込めて、
プラナフ・トナペ
こんにちは、プラナフさん。
1. 列 H のデータは 16 進数で表示されますか、それとも 10 進数で表示されますか?0x12 = 18 だからです。したがって、データが 16 進数で表示される場合は、ペイロードの長さは 18 バイトになります。
2. これらはコード違反ビットです。これらはAN13717で説明されています。
BR、トーマス