NXP様
私たちはTPMS RFプロジェクトに取り組んでいます。NXP部品NTM88H135STを使用。
このプロジェクトでは、LF 通信に B82450A1084C000 トランスポンダー コイルを使用します。
1) この部品は NXP NTM88H135ST1 IC に適合するかどうかを教えてください。
2) そうでない場合、LF 通信用の他の代替/適切な部品を提案できますか?
よろしくお願いいたします。
プラナフ・トナペ。
こんにちは、プラナフさん。
LFR を適切に動作させるには、この LF コイルは推奨されません。
感度が低すぎる (3.4mV/µT) ため、デバイスの入力電圧が大幅に低下します。
私たちのリファレンス デザインでは、サイズが大きく (11.4mm vs. 3.2mm) なるという欠点はあるものの、はるかに高い感度 (52mV/µT) を備えた B82450A7204A000 (7.2mH) を使用しています。
それ以外の場合は、感度が 50mV/µT、長さが 7.8mm の B82450A1855E001 (18.52mH) が適切なトレードオフになると思います。
BR、トーマス