ボードに 12V 2 A の電力を供給していますが、D2 LED だけが点灯します。スイッチをオンにしても、D4 と D5 の LED はオフのままです。この問題には解決策がありますか。
数日前まではボードは正常に動作していました。
こんにちは@Julián_AragónM
私も最近同じ問題を抱えており、マルチメーターを使用してP5V0とP3V3の接地抵抗値を調べたところ、0~0.5オームで短絡していましたが、私たちが持っている別の正常に動作するボードでは、それらの間の値は250オームをはるかに超えていました。
ショートしていると思われます。このスレッドとhttps://community.nxp.com/t5/S32K/S32DS-PEmicro-Connection-Assistant/mp/1898602#M37155のすべてに従いました。Thread。
これに関して解決策を教えていただけますか?
@SParihar私も同じ問題を抱えています。なんとかこの問題は解決できましたか?ありがとう。
こんにちは@SParihar
誤ってショートした信号でしょうか?VDD電源とGNDのような。
J427 は VDD_HV_A の電圧供給を担当しており、過電圧または短絡が発生した場合、弊社側で再現できるものはほとんどありません。ご不便をおかけして申し訳ございません。
よろしくお願いします、
ジュリアン
J18 を 2-3 の位置に接続すると、J427 はほぼ 0V になります。これは、J18 が 1-2 の位置にあり、J427 が 0V だったときに発生していた状況と同様です。
しかしJ427を開けると
1. J18の位置1-2の場合、VDD_HV_A = 5V。
2. J18の位置2-3の場合、VDD_HV_A = 3.3 V(J427のピン2から測定された電圧)。
3. RESET_K3 の D3 赤色 LED が J18 の位置 1-2 および 2-3 で点灯し始めます。
問題は J427 のピン 1 に起因していると思います。
2 番目のポイントは理解できませんでしたが、J25 = 5V、J27 = 3.3V なので、LDO1OUT と LDO2OUT は正常に動作しています。
添付画像は、J427 が開いた位置にあるときの D3 LED を示しています。
ありがとう
こんにちは@SParihar 、
J18 が 2-3 の位置にあるとき、FS26 の電圧供給を確認できますか?これにより、3.3V の値が返されるはずです。J18 を取り外すと、ハードウェア ユーザー マニュアルに記載されているように、VDD_HV_A ドメインにアクティブな電圧はなくなります。
また、FS26ZZXMA0D の前に焼損したコンポーネントがある場合に備えて、ハードウェア設計リソースにアクセスして、LDO1OUT1/2 の電圧接続を確認するのにもご協力ください。
よろしくお願いします、
ジュリアン
さまざまなジャンパーとトラックポイントからの電圧レベルを監視しようとしました。
P3V3 および +3.3 ボルト電源は正常に動作しています。
P5V0 は 0 V です。TP26 と J39.13 から測定しました。これはジャンパーがデフォルトの位置にあるときです。
しかし、J18 ジャンパーを開くと、D1、D2、D4、D5 のすべての LED が点灯し始め、TP26 のオシロスコープに 5 V が表示されます。
上記の情報から解決策を提案していただけますか?さらに情報が必要な場合はお知らせください。
添付画像は、ジャンパー 18 が OPEN 位置にあるときの LED を示しています。
ありがとう
こんにちは@SParihar 、
MCU の電圧レベルを測定するのを手伝ってもらえますか?以下のガイドラインに従うことができます: AN13461: NXP マイクロコントローラのトラブルシューティング チェックリスト - アプリケーションノート
ボード内のコンポーネントに障害があり、MCU に電圧が供給されていない可能性があります。
よろしくお願いします、
ジュリアン。
こんにちは@SParihar 、
ボードの電圧源の確認をお願いします。EVBに電源を投入してもLEDが点灯せず、適切なジャンパーを使用してレギュレータが正しく有効になっている場合、電源が正しくコネクテッドされていないか、電圧レベルが指定された[ +12.0V]よりも低い可能性があります。
≥2Aまで]。
ヒューズは、EVB レギュレータの 1 つが短絡した場合には保護しないことに注意してください。このような事態が発生すると、EVB やコンポーネントが損傷する可能性があります。
よろしくお願いします、
ジュリアン
こんにちは@SParihar 、
D2 LEDはアダプタからの供給電圧(12V)の有無を示します。S32K3X4EVB -T172入門ガイドに記載されているジャンパー設定、スイッチの位置、デバッガケーブルの確認をお願いします。
何か発見があればお知らせください。
よろしくお願いします、
ジュリアン。