1791311_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1791311_ja-JP

1791311_ja-JP

ISPモードのPIN設定

こんにちは、

LPC55S1x/LPC551xのデータシートには、次のように記載されています。

機能番号0

PIO1_2 — 汎用デジタル入出力ピン。
注記:ISPモードでは、このピンは高速に設定されます。
SPI SCK機能(Flexcomm 8)。

このピンを高速として動作させるには、機能番号を0に設定する必要があるということですか?
ISPモードでのSPI SCK機能?はいの場合、ISPモードのファンクション番号はどのように設定すればよいですか?ISPモードと非ISPモードでFunction #を別々に設定できますか?


よろしくお願いいたします。

ウィンストン

LPC55xxRe: PIN configuration for ISP mode

こんにちは@yangao


別の顧客のCASEでこの質問にはすでに回答しています。ご質問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

BR

アリス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-02-2026 04:31 AM
更新者: