1789191_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1789191_ja-JP

1789191_ja-JP

ポーリングモードDS3.5 RTD300を使用したS32K312 CAN送受信の例

*******************************************************************************

このデモアプリケーションの目的は、
 S32K3xx MCUでのFlexCAN IPドライバの使用についてのプレゼンテーションです。

この例では、FLEXCAN-0を使用して送受信を行います。使用するメッセージバッファ:--
#define RX_MB_IDX 1U
#define TX_MB_IDX 0U
.

ボーレート:500 KBPS

 ------------------------------------------------------------------------------
* テストハードウェア:S32K3X2EVB-Q172
* MCU: S32K312
* コンパイラ:S32DS3.5
* SDKリリース:RTD 3.0.0* デバッガー:PE micro* ターゲット: internal_FLASH********************************************************************************

Dinesh_Guleria_0-1705387677471.png

 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-04-2026 11:12 PM
Updated by: