1784389_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1784389_ja-JP

1784389_ja-JP

FXLS8974CF 自由落下と動きを同時に検知

こんにちは、

FXLS8974CF で自由落下と動き/無動きを同時に検出したいです。AN12004 (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12004.pdf ) では、例が 14 ページと 16 ページに別々に記載されています。レジスタ 30h、32h、33h、34h、35h、および 36h の構成は各例で異なります。

自由落下検出を INT1 ピンに、モーション/非モーション検出を INT2 ピンに設定するにはどうすればよいですか?


よろしくお願いいたします。

オヌール

#FXLS8974CF

加速度センサRe: FXLS8974CF freefall and motion detection at the same time

こんにちは、オヌールさん。

SDCD ブロックは 1 セットの構成のみをサポートするため、一度に設定できるのは自由落下/モーションの 1 つだけです。

両方を同時に実装する場合、実際にはモーションの方が重要なイベントです (自由落下はモーションの一種です)。そのため、SDCD をモーション検出機能付きで構成し、モーション割り込みを使用してソフトウェアによる自由落下検出アルゴリズムをトリガーすることをお勧めします。

BR、トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 12:31 PM
Updated by: