|
|
|
产品发布公告 汽车处理 恩智浦基于模型的设计工具箱 适用于 S32M2xx – 版本 1.0.0树脂经延展
|
|
|
|
恩智浦半导体汽车处理基于模型的设计工具团队很高兴地宣布发布适用于 S32M2xx 版本 1.0.0 的基于模型的设计工具箱。此版本支持从 MATLAB/Simulink 为 NXP S32M2xx 汽车微处理器自动生成 S32M2xx 外设的代码和应用程序原型。该新产品基于 RTD MCAL 组件(ADC、AE、DIO、CAN、DPGA、GDU、GPT、MCL、PWM、MCU、PORT、QDEC、UART)增加了对 S32M41、S32M242、S32M43、S32M244、S32M274、S32M276 MCU 及其部分外设的支持。在此版本中,我们还添加了对 FreeMASTER、AMMCLib 和 MATLAB 最新版本的支持。该产品附带 60 多个示例,涵盖所有支持的外设,以及 Simulink 仿真模式软件在环、处理器在环和外部模式。 目标受众: 该产品是汽车软件 - S32M2 标准软件包的一部分。 FlexNet 位置: https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=3785898 技术支持: 针对 S32M2xx 问题的 NXP 基于模型的设计工具箱将通过 NXP 基于模型的设计工具社区空间进行跟踪。 https://community.nxp.com/community/mbdt
版本内容
汽车数学和电机控制函数库v1.1.34 中的所有函数作为模拟和嵌入式目标代码生成的块来支持。
我们提供了多个 Simulink 示例模型和相关的 FreeMASTER 项目,以演示我们的工具箱如何与实时数据可视化工具交互,以及如何用于调整嵌入式软件应用。
Toolbox 按照 Board Initialization 窗口中的配置生成组件的外围设备初始化函数调用,这些函数调用可以根据每个 Simulink 模型进行定制。此功能允许用户为组件初始化、自定义代码序列的插入设置自定义顺序,或通过导出和导入功能与多个 Simulink 模型共享自定义初始化。
该工具箱为用户创建自定义默认项目配置提供支持。这在定制电路板设计时非常有用——只需要创建一次硬件配置。将其保存为自定义默认项目后,它可以用于正在开发的每个模型。
该工具箱会自动在 Simulink 模型位置旁边生成
我们支持以下仿真模式(每种模式均有助于验证和确认):
我们添加了60 多个示例,包括:
有关更多详细信息、功能以及如何使用新功能,请参阅随附的《版本说明》文档。
MATLAB® 集成 NXP 基于模型的设计工具箱扩展了 MATLAB ®和 Simulink ®体验,允许客户评估和使用 NXP 的 S32M2xx MCU 和开箱即用的评估板解决方案:
目标受众 此版本(1.0.0)旨在用于技术演示、评估目的以及 S32M2xx MCU 和评估板的原型设计。
有用的资源 示例、培训和支持: https://community.nxp.com/community/mbdt |
|
|
当我点击以下“转到 NXP 下载站点”按钮时:
Bravin_Link_1-1724167451912.png
它将我重定向到以下页面:
Bravin_Link_0-1724167425388.png
您能提供我可以下载 S32M2xx 基于模型的设计工具箱的位置吗?
S32M2,不带外部升压电源吗?
当我点击这个 Matlab 脚本上的链接时,我仍然找不到正确的 URL。
rustylake_0-1705758992623.png
rustylake_1-1705759024993.png
你好,我也遇到了同样的问题。点击这个链接https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=3785898还是会跳转到账户信息界面,我找不到正确的网址。而且,在此之前我已经登录过我自己的账户。
rustylake_0-1705758441211.png
首先,我点击这个链接:
rustylake_1-1705758590485.png
然后,
rustylake_2-1705758626929.png
结果是无法重定向正确的 URL。
你好@SmallWhite ,
发布后我们需要花一点时间来更新 NXP.com 网站上的所有文档。FlexNET 位置网址上提供了适用于 S32M2xx 的 MBDT 的发行说明以及快速入门指南:此处: https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download ?element=3785898 请在访问此链接之前登录 NXP.COM。
QSG.png
当我点击这段文字中的网址时,我总是会重定向到我的个人页面,而无法转到真正的网址。
SmallWhite_0-1703815614104.png
我想知道是否有类似的 s32m244 快速参考指南?
SmallWhite_1-1703815715575.png