1772341_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1772341_ja-JP

1772341_ja-JP

MIPI-CSI-2 とベイヤーパターンカメラ (RAW10) を使用した i.MX93

こんにちは、

カスタムの i.MX93 ベースのボードを持っています。提供されている CSI-2 インターフェースを使用して、ベイヤーパターン カメラ (IMX327) で RAW10 データを転送したいと考えています。

デバイスツリーの設定とプレスリリース、製品ニュース-ctlの設定はSO far正しいのですが、パイプラインを開始するとdwc-mipi-csi2からIRQストームが発生し、「 IPIインターフェース致命的イベント情報」カウンタが増加します。INT_ST_IPI_FATALレジスタの値は0x2aで、IPI FIFOオーバーフローを示しています。IPIがIRQを1つも持っていないため、ISIにデータをプッシュしていないのではないかと考えています。

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/About-settings-to-operate-ov5640camera-on-i-MX93EVK/mp/...を参照何らかの特別な設定があるようです。これらの値をRAW10に適合させようとしましたが、CAMERA_MUX[DATA_TYPE]の値0x31(ユーザー定義16)について疑問がありました。CSI-2 データ型 RAW10 の場合、これが 0x2b ではなくユーザー定義であるのはなぜですか?

IPI エラーの原因は何でしょうか?この問題をさらにデバッグするにはどうすればよいでしょうか?

感謝と敬意を表します。
アレクサンダー

Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10)

アップデートはありますか?Omnivision 9732でも同じ問題が発生しています

Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10)

こんにちは@brian14さん、

i.MX93 と RAW10/12 Bayer データを出力するカメラ センサでも同じ問題が発生しています。

何かアイデアや提案はありますか?

よろしくお願いします。


Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10)こんにちは、

連絡あった?もう1ヶ月が経ちました。

ありがとう、アレクサンダー
Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10)

こんにちは、

このトピックに関して何かニュースはありますか?

ありがとう、そしてよろしく。
アレクサンダー

Re: i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern camera (RAW10)

こんにちは@steinaさん、

NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

このCASEについては社内チームで検討し、できるだけ早くお問い合わせいたします。

すてきな一日を!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:00 AM
更新者: