176209_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

176209_ja-JP

176209_ja-JP

圧力センサ!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

これまでにフリースケールの圧力センサを使用したことがある人はいますか?アプリケーションノート( AN1571 )で使用されている( MPXV5050GP )のサンプルを入手しました。私はこれらのセンサの取り扱いに苦労しており、それは脈拍を読み取る仕組み、つまり脈拍を読み取るためにそれをレストに置く方法によるものだと考えています。

以前にこのセンサを使用したことがある場合は、最良の結果を得るための正しい方法をアドバイスしてください。また、使用したことがない場合は、役立つ可能性のある一般的なアドバイスをいただければ幸いです。

ちなみに、私はフリースケールが推奨するのと同じ増幅回路を使用していますが、アプリケーションノートの図 4/3 ページに示されているような結果が得られません。

ありがとうございます。

Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

スティーブ、

私はその特定のセンサをオイル内で使用したことはありません。しかし、私は MPX4250 をオイルに入れて 12 年以上使用していますが、何の問題もありません。私は何度もその最大定格を超えてストレスを与えましたが、それは生き残りました。


MPX5999D の表面の 1 つを大気圧にさらさずに、閉鎖システムで使用することはできないと思います。簡単じゃないよ。


Marco


Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ここで投稿して申し訳ありませんが、他の場所にセンサに関する質問がリストされていないようです。MPX5999D センサを使用して閉鎖システム内の圧力を測定する予定です。作動流体は鉱油です。空気以外の液体との互換性を検証した人はいますか?センサー内のオイルと空気の間に遮断バリアを作る必要がありますか?


どのようなフィードバックでも助かります。


スティーブ・グリーン

エンジニア

クリスト・インストゥルメント社

Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、


ベンチュリー管を通る空気の流れを感知しようとした人はいますか?

現時点では、私は MPX2010 ゲージ圧力センサーをいくつか持っていますが、友人の 1 人は差動センサー (同じラベル) をいくつか持っていますが、それらのセンサーが見つかりません。


とにかく、ゲージセンサを使ってこのように空気の流れを感知することを考えていました。

センサーの唯一のパイプのポートから各ゲージの圧力を感知します (残念ながら、大気圧に関連する若干の真空を感知します - 空気の速度に依存します)。次に(大気圧の読み取りを念頭に置いて)両方の信号を比較し、差圧を取得して、空気流量を取得します。


出来ますか?

どう思いますか?


さらに、MPX2010D (ステンレススチールCASE、ポートなし) も 1 つ持っています。このセンサのアプリケーションは何でしょうか?(読み方)


挨拶;

マウリシオ



Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 調べてみます。柔軟に対応するよう努めています。結局、それがここに残した理由です。他のどこにもぴったり合うところがなかったようです...
Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、トム。
 
このタイプのクエリの分類は問題を引き起こすようです。おそらく、この問題の素早い解決策としては、フォーラム「その他のマイクロコントローラ/マイクロプロセッサ」の説明を「その他のマイクロコントローラ/マイクロプロセッサとセンサ」を含めるように変更することかもしれません。
 
よろしくお願いいたします。
マック
 
Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
申し訳ありません、モデレーターさん。以前も考えたのですが、他のフォーラムはすべて MCU 用か CodeWarrior 用なので、ここは「フォーラムの使用、ポリシー、および一般的な質問」という名前なので、良い場所かもしれないと思いました。このようなトピックのための特別なフォーラムを作る価値があるかもしれない:smileyhappy:
Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
そうですね、通常はここで技術的な質問をしてはいけないのですが、そういう質問があった場合には、私は質問を移動するようにしています。しかし、この質問が通常の Freescale フォーラムのどこに投稿されるかわかりません。bigmac さんが回答してくださったので、ここに残しておきます。:smileyhappy:

ただし、今後は技術的な質問があればフォーラムに投稿してください。

---トム
Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

さあ、うまくいきました。幸せな日々です:smileyhappy:

他の人の役に立つかもしれないので、自分がやったことを説明したいと思いました。このマターについてネットでいろいろ検索したのですが、詳細は見つかりませんでした。

 

以前私がやっていたことは、Freescale が提供しているアプリケーション ノートに従うことでした。これはエレクトロニクス分野では役立ちましたが、機械的な注意事項については何も触れられていませんでした (読んでいるときに何かを見逃した場合を除く)。

私が行った変更は、圧力センサのポートを密閉された環境に置くことでした。パイプのキャップを使用し、それに穴を開けて、その中に圧力ポートを通しました。私はフリースケールが推奨するのと同じオペアンプ回路を使用し、動作させました:smileyhappy:

つまり、私のレスト(脈拍を読むため)と圧力センサのポートの間の小さな領域に圧力をかけることがすべてです。図1を参照してください。:smileywink:

 

 

図1

 

 

これを行うと、オシロスコープに良好な信号が表示されます(図2を参照)。

 

 

図2

 

何らかのノイズがあることがわかります。アプリケーションノートには 2 次ハイ パス フィルターが記載されていますが、代わりにバンド パス フィルターが使用されていないことに驚きました。 ノイズの発生源は 2 つあります。1 つは手 (または膨張式カフ) の不安定性で、これにより (低周波) ノイズ (< 3 Hz) が発生し、もう 1 つは電源や、リップルを生成するその他のコンポーネントから発生する高周波ノイズです。

次のステップは、ハイパスフィルタをバンドパスフィルタ(2~10Hzを通過)に置き換えることです。信号ははるかにきれいになります。図3を参照してください。

 

 

図3

 

 

さあ、アナログ部分は良くなったようで、これで最終学年のプロジェクトを進めてデジタル部分で遊び始めることができます:smileywink:

 

カモメ

www.telsim.co.nr

 

 



メッセージはSeagullによって2008年7月31日午前11時51分に編集されました
Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
情報をありがとう、Mac。引き続き解決方法を試み、解決できたらここに解決策を投稿します。
Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、
 
圧力カフの動作は、マイクロフォンのダイヤフラム(脈拍信号を圧力トランスデューサーに結合する手段)に似ています。聴診器は結合を達成するためのもう一つの可能性かもしれません。同様のカップリング配置がないと、圧力センサを使用することができない可能性があります。
 
心拍数の測定には、光学的検出などの他の方法も考えられます。私の理解では、LED と光検出器の組み合わせを指に取り付けると、LED が指を通して光検出器に光を投影します。
 
よろしくお願いいたします。
マック
 
Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私は同じオペアンプを使用していますが、この段階では振幅の精度を気にしていないため、インフレータブルカフは使用していません。インフレータブルカフの使用は機械的な増幅のようなものだと考えますが、間違っていたら訂正してください。

私が求めているのは、オシロスコープで脈拍を読み取ることだけです。センサのデータシートを読んだら、もっと簡単になるだろうと思っていましたが、思ったほど簡単ではないようです!!

Re: Pressure sensor!!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、
 
血圧と心拍数のモニタリングについては、アプリケーション ノートでは膨張式カフの使用を想定しています。これが圧力センサに結合するために使用しているものなのかどうかは述べられていません。
 
増幅回路には、指定されたタイプのオペアンプを使用していますか、それとも別のタイプですか?入力バイアス電圧は約 0.86 ボルトであるため、使用しているデバイスの共通モード入力範囲内である必要があります。
 
よろしくお願いいたします。
マック
 
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 07:01 AM
更新者: