1745199_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1745199_ja-JP

1745199_ja-JP

ユーザー空間からカーネルのrpmsgバッファにアクセスする

こんにちは、

IMX8MPのMPUとMCU間で通信はできました。しかし、ユーザー空間から共有メモリのデータにアクセスしたいのです。これに関する例はありますか?

imx_rpmsg_pinpong.c についても質問したいのですがデバイスドライバは、カーネル空間とユーザー空間間の通信のためにLinuxのユーザースペースI/Oを処理するように拡張可能です。

よろしくお願いします。

i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: Accessing my kernel rpmsg buffer from user spaceこんにちは、
私も同じ問題に取り組んでいます。あなたが提示した例は、カーネルモジュールで動作します。
しかし、実はユーザースペースのアプリケーション例を探しています。Linux側でユーザースペース内で動かせるサンプルCプログラムを教えてもらえますか?
ありがとう!
Re: Accessing my kernel rpmsg buffer from user space

こんにちは、 @ababatola さん。

お元気でお過ごしでしょうか!返信が遅くなり申し訳ありません。

i.MX 8M Plus SDKsにあるrpmsg_lite_str_echo_rtosマルチコアの例を見ることをお勧めします。これはシンプルなアプリケーションで、Cortex AからCortex Mへメッセージを送信し、M4が受信した内容を表示し、同じメッセージを確認応答として返します。

SDKは https://mcuxpresso.nxp.com/ からビルドしてダウンロードできます

これがあなたにとって有効かどうか教えてください。

よろしくお願いします、
ヘクター。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-01-2026 03:29 AM
Updated by: